This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:了解 TPS562209上最小工作结温的裕度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788468/tps562209-to-know-the-margin-of-min-operating-junction-temperature-on-tps562209

器件型号:TPS562209

您好、专家、

工程师在电源设计中使用 TPS562209。 他们发现 终端客户系统的最低工作温度要求与 TPS562209一样为-40°C。他们询问 TI 是否可以帮助他们评估 TPS562209以了解最低工作结温的裕度。

如果没有、请建议我们如何说服客户在这种情况下设计直流/直流。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    TI 将在开发阶段在-40°C 至125°C 的温度范围内对 ATE 和工作台验证两种规格进行评估。 它将保证功能正常。 谢谢!