This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:"tOVPDLY"测试条件

Guru**** 2521260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788333/tps53513-tovpdly-test-condition

器件型号:TPS53513

您好!

您能告诉我数据表 P.7中写入的"tOVPDLY"测试条件吗?
测试条件显示"过驱电压为100mV "、这意味着什么条件?


此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    数据表参数在开环配置中进行了测试。  OV 保护在 VFB 引脚上感测。  当 VFB 驱动至600mV + 20%或720mV 以上时、OV 保护功能将被激活。  对于测试、VFB 过驱动100mV、因此测试中 VFB 引脚强制为820mV。