This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:关于电容器选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788293/tl431-about-capacitor-selection

器件型号:TL431

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我的客户正在使用 TL431器件。
阳极和阴极之间使用的电容器已停产、但没有替代产品、并且电容器制造商已请求更改容量。
该电容器的用途似乎是防止振荡+稳定电压、但 TI 数据表上的图仅为 Ta = 25°C
我需要具有更宽环境温度范围的器件。 您能否提供信息?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    相位裕度图主要因 gm (输出晶体管)/CL 而异。 随着该因子不能工作,相位裕度不会降低。

    GM α I_LOAD/VT,

    由于 VT 随温度升高而增加、因此对于给定的电流(I_LOAD)和 CL 组合、相位裕度会在较高温度下降低。 因此、稳定区域将随温度而减小。  

    此致

    Trailokya