This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:TPS54360

Guru**** 2532950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814868/tps54360b-tps54360

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件:TPS54360

您好!

一个问题、我在  分离轨电源中使用 TPS54360、  

我的 VIN = 24V、VPOS = 12V;Vneg =-12V、

在瞬态电源之后、我的输入电流为100mA、但在瞬态电源打开期间

我上升了2.5 A。

如何减少这种情况?

此致、

Scardigli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否尝试以更慢的速度提升 VIN?

    此外、您是否还有该2.5A 电流的任何波形?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的快速回答

    "您是否还有此2.5A 电流的任何波形?"  

    随附的是波形、

    CH1是 输入为24V 的0、55Ohm 电阻器引脚处的电压、用于计算电流

    CH2是另一个电阻器引脚

    M 为 Ch1-Ch2、因此应考虑为1V/div、估算出的最大电流大于1、5V/0、55欧姆= 2、72A

    CH3为 Vneg

    "您能否尝试以更慢的速度提升 VIN?"

    我该怎么做?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有新的吗?

    谢谢 Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有设计的原理图?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    很抱歉耽误你的时间。

    是我们的原理图。

    我扼要重述一下这个问题:

    当施加+24V 电压时、我们认为 VPOS 和 Vneq 上的冷凝器需要高达2.5A 的大量电流。

    我们希望限制此电流;转换后、最大电流仅为200mA

    您已经考虑过、这种类型的电路板可能会在系统中出现10次、因此如果在启动时需要2、5A 电流、这是一个问题。

    阅读 TPS54360表似乎我们应该处理 rcomp (R29)、但我们没有得到任何电流限制结果。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    引脚9是否正确连接到 VNEG 作为 GND?

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    您在这里有任何更新吗?

    请告诉我们您的想法/建议。

    提前感谢您!

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    您是否有任何关于问题提交的新闻?

    谢谢 Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    是要回答您的问题、引脚9应连接到 VNEG、如原理图所示。

    就输入电流而言、是否可以将47uF 输入电容器降低到22uF? 如果您无法控制输入电源 dv/dt 速率的斜升、则会出现这种情况。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    谢谢。

    我们将尝试减少输入电容器、但我们认为问题与 TPS 所需的电流有关。

    我们希望为这一格言设置一个严肃的现实。

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    我刚刚找到了这篇文章、可能会让您了解如何降低系统上的浪涌电流

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望上面的文章有助于降低系统中的浪涌电流。

    现在、我将关闭该线程。 如果您有其他问题、请随时再次打开

    谢谢

    -Arief