This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3495EVAL:lm3495评估

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815575/lm3495eval-lm3495-eval

器件型号:LM3495EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3495

你好

我使用 LM3495评估板进行了设置

我采用了一个新的评估板、尝试将电流限制在1A、因此我使用的 Rilim=500mOHM、它运行得很好

现在、我希望 输出电压 为3.7V、而输入电压为12V、

 我更改了 Rfb2 = 51.3kOhm、电流限制为1A、负载为2 Ω、在1A 时没有限制、我得到2.24A

我不理解 Rfb2修改如何影响电流限制。

此致、

Adjagbe

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    电流限制为低侧谷值检测。  平均(负载)电流是谷值电流加上一半 ILP-p  ILP-p =(Vout/Vin)*(Vin-Vout)/(FSW*Lout)、因此电流限制时的最大负载电流将随 Vout 以及 Vin、FSW 或 Lout 等任何其他变量而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    感谢您的回答。

    我计算出输出电压= 3.8V 且输入电压= 12V Fsw = 5、5E5Hz 且输出电压= 1E-6时的 ILP、对于 ILP、我得到的结果为5.19E-12。

    平均(负载)电流是谷值电流加上二分之一的 ILP-p  ,我不明白您在本部分的意思。

     

    我想将电流限制在8A、并使用 Rilim 公式确定我需要8A 限制的 de Rilim

    我的 RDSon = 2.5E-3。

     我得到的结果是 Rilim = 1.36E-2

     

    你怎么看?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    我计算出峰间电感器电流为4.72A。  由于 LM3495在电感器纹波电流的最低点感应电流限制、因此您可以将峰间电流的一半相加、以获得平均电流。  要更好地理解、请参阅我的博客此处:

    e2e.ti.com/.../understanding-valley-current-limit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我意识到、我在 Rilim 上施加的任何电阻都没有电流限制。

    我选择 Vout = 4V 、Vin = 12V、对于电流限制、我希望6A、因此我选择 Rilim = 1.06K、但我意识到电流增加超过8A

    因此、我决定设置一个 Rilim = 500欧姆 、这是相同的。

    您是否对问题可能是什么有任何了解?

    此致、

    Adjagbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    我需要您的电感器值和开关频率来在输入电压= 12V 和输出电压= 4V 的情况下进行计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    Fsw = 5、5E5Hz 且 Lout = 1E-6

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    我还需要低侧 FET Rdson。  计算得出的 p-p 电感器电流为4.85A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我用于计算的 Rdson 值为3.4m Ω

    我从低侧 FET 的数据表中获取了该值、其中、基准为 HAT2165H

    此致、

    Adjagbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    500 Ω 电阻应导致谷值检测点为2.94A、直流负载电流限制为5.37A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对于 tes 电阻值、我具有与您相同的结果、但在我的测试中、我看不到任何电流限制。

    我在示波器上检查了我的电流值、它大约为8A、我不知道原因。

    我不明白我想让我没有这个限制的原因。

    可以使用一些新的评估板进行另一项测试、可能是我使用的评估板损坏了。

    感谢你的帮助、

    此致、

    Adjagbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    我已经订购了一个板进行检查。  我现在要关闭这个线程、并在接收到电路板后重新打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    希望你们做得好。

    我刚刚重新考虑了我的设计、并全面阅读了数据表和您有关谷值电流检测的博客、我认为我一开始就弄错了、数据表让我感到困惑、尤其是第22页的这一部分:

    电流限制

    对于此设计、电流限制电路的跳闸点应低于输出电感器的峰值电流额定值18A。 考虑到内部电流源的容差、低侧 FET 的 RDSON 发生变化、并为了防止电感器过热、选择了15A 的目标电流。 预期的11.2A 峰值电流和电流限制阈值之间存在3.8A 裕度、以允许出现线路和负载瞬态。 按照应用信息部分的公式、RLIM 所用的值应为3.32 kΩ 1%。

    在本部分中、说明就好像我们应该将最大电流(平均输出电流+峰峰值电流的一半)用作电流限制。 当控制器在“峰值电流检测”中运行时,情况就会如此。

    由于 LM3495执行谷值电流检测、因此电流限制应设置为:平均输出电流减去峰峰值电流的一半。 我是对的吗?

    我已经做了一些计算(见附件文件)并进行了测试、似乎是证实了这一点。 您能看看我的假设是否错误且具有误导性吗?

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../Buck-Considerations-LM3495.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adjagbe、

    该措辞的目的是将峰值电流保持在电感器额定电流以下、以避免电感器饱和。  对于您的情况、您计算的谷值电流限制为典型值7.12A。  计算得出的 p-p 电感器电流典型值为1.8A。  因此、最大负载电流为7.12 + ILP-p/2 = 8.12A、峰值电感器电流为7.12 + ILP-p = 8.92A (典型值)。