This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7138:UCD3138

Guru**** 2529600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814967/ucd7138-ucd3138

器件型号:UCD7138
主题中讨论的其他器件:UCD3138

是否有一个 XL 电子表格(或 Mathcad)计算工具来设计 tidrn83.pdf 中所隐含的系统中使用的 LLC 转换器参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位专家很快会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yitzhak:

    感谢您指出这一点。

    然后问题:对于使用 TMS320F28379的交错式 LLC 设计指南中使用的参数、它们显示的是62uH 电感器!

    在另一个使用 UCD3138、非交错 LLC 外壳的应用中、它们的电流为2.3 μ H。 UCD3138在更高的开关频率下运行、但并不显著。

    将近30倍! 相同的 Cr. 相同的功率。   相同的输入。

    对于 UCVD3138、人们会认为频率提高了6倍。

    但并非如此。

    C2000案例中的 LR 会高得多、有什么具体原因吗?

    我们肯定会计算出这一值...但我想探讨一下这一巨大差异的原因。

    当您尝试将包装减少到尽可能少的体积、最大化效率等时,这一点很重要。

    欣赏此事的任何照明效果。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谐振频率来自谐振电感器和变换漏电感。 尽管它输出的功率相同、但开关频率可能不同