This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A 集成了直流/直流、它是否支持3V 至3.3V?

Guru**** 2534620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815514/bq25120a-bq25120a-integrate-dc-dc-is-it-support-3v-to-3-3v

器件型号:BQ25120A

尊敬的所有人:

  客户使用的单节电池充电器需要3-4.3V 至3.3V/100mA。  BQ25120A 集成了直流/直流、它是否支持3V 至3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25120A 上的直流/直流支持1.1V 至3.3V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望电池在您的应用中放电的电压有多低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      谢谢! 当电池电压降至3V 时、输出电压为3.3V 时、我们需要使用该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、您将需要一个降压/升压(DCDC)转换器来保持3.3V 输出和低电池电压。 BQ25120A 只有一个降压转换器。