This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:电源数据表 X'mer

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758EVM-080, TPS23758, TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809556/tps23758evm-080-the-datasheet-of-power-x-mer

器件型号:TPS23758EVM-080
主题中讨论的其他器件: TPS23758TPS23753

大家好、

TPS23758EVM-080使用的 X'mer 是 LDT1018-50R、但无法从官方网站获取数据表:  

TI 能否提供 Power X'mer 的数据表?  

谢谢你。

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C. T.、很高兴再次听到您的声音。  由于我们对变压器的建议大量涉及 IP、因此其中一些不是公开提供的。

    我将通过私人直接消息向您提供一个 LinkCom 联系人姓名、以便您可以跟进他们。

    感谢您的本地支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的帮助!

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我还使用 TPS23758 EVB、

    您是否可以通过私人直接消息向我提供一个 LinkCom 联系人姓名,

    我可以跟进这些问题。

    TPS23758EVM-080使用的 X'mer 是" LDT1018-50R"。

    谢谢你。

    此致、

    Maison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maison、我向您发送了一份友谊请求。  接受后、我将回复联系信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过 E2E 私人信使解决。

    如果需要其他东西、请告诉我!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的帮助!

    Maison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Maison。  如果此操作解决了该主题、请单击"已解决"按钮以将其关闭。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 Thomas:

     

    我们正在 PoE 应用中更改我们的设计。

    目前、我们使用的是 TPS23753、希望将其更改为 TPS23758、以获得更好的辐射发射性能。

     

    但是我们无法找到 LDT1018-50R 的数据表。

    您能否为我们提供 LinkCom 联系人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad。

    我刚才通过公司电子邮件与您分享了联系信息。

    谢谢、