This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC46L01:设计参考和指南

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC46L01, TPIC44L01, TPIC46L02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812991/tpic46l01-design-reference-and-guidelines

器件型号:TPIC46L01
主题中讨论的其他器件: TPIC44L01TPIC46L02

Techies、您好!

我是第一次设计驱动电路、需要提供开路负载检测、短路保护和过载检测。 我计划使用 TPIC46L01。 请建议此部分是否适合该职位。  我需要将电感负载连接到电路、并应支持650mA 电流。  

请提供设计建议、以及我可以添加哪些内容或为这些器件提供必要的保护。 这些设备是继电器和阀门。   

谢谢、

Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    感谢您在 e2e 上与我们联系、

    TPIC44L01或 TPIC46L01是驱动具有 电感 负载的4个或6个 FET 的理想选择、应使用合适的 FET 满足您的负载电流要求。 您可以 使用 SPI 或并行接口通过恒定控制的2mA 驱动电流来控制 FET 栅极、从而实现稳定的导通和关断。 对于开路和短路 负载检测、比较    器在 FET 关断或导通时查看漏极、并将漏极电压与1.25V 或 VCOMP 故障基准电压进行比较。 TPIC46L01 要求控制器清除故障寄存器、一旦故障清除、TPIC46L02会自动减少输出。 过载检测可视为过载/欠载 VBAT 保护、该保护可保护负载和 FET、并在条件清除后自动恢复。 过载保护可视为针对 FET 关断时发生的电感负载瞬变提供保护。 栅极和漏极之间的内部齐纳二极管可保护 FET 的 VDS 电压不会达到其最大值、而栅源极或接地 具有齐纳二极管、可防止栅极过冲。  还可以添加靠近 FET 栅极的栅极电阻器或齐纳二极管等外部组件、以帮助保护 FET。 请告诉我、如果您对此有任何其他问题、您还可以查看 TPIC46L01/02数据表、其中详细介绍了提到的 TPIC 的所有功能。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff!

    您是否使用过此工具完成了设计? 您能否为设计和布局提供一些参考。  

    此外、您是否认为我们需要对该器件进行进一步的保护、例如二极管、以保护反向流动、因为我们将连接电感负载等  

    谢谢、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    感谢您的跟进、我是支持此器件的应用工程师。

    查看与 TPIC46L01相关的应用手册、您可以找到包括故障诊断和驱动器电源功能在内的系统设计示例。  

    http://www.ti.com/lit/an/slit114a/slit114a.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slit112/slit112.pdf

    可能需要外部保护、但这取决于应用和布局。 当您开始测试时、您可能不会在漏极、源极或栅极上看到过冲或下冲、因此不需要额外的保护。 但是、作为备份、最好在测试板上进行配置、以防您需要进行外部保护。 例如、如果您希望保护低于55V 的漏极或低于13V 的栅极、则需要外部保护。 如果您有损坏电源的风险、则应保护输入电源免受从输出到输入的反向电流流经 FET 的体二极管的影响。 您可以使用二极管、背靠背 FET 或负载开关来防止反向电流。 查看此应用手册、了解差异(http://www.ti.com/lit/an/slva730/slva730.pdf)。

    如果您对这些应用手册有任何疑问、或对使用 TPIC46L01实现最佳性能有任何其他疑问、敬请告知。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jeff!