This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2795875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815006/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

 

 是否通过 PMBus 数据 clk 端口对 UCD3138进行编程?

在这种情况下、如果 PMBus 不在公共域中、我们是否必须获得使用该 PMBus 的许可证?

相关事项:在 TIDUCT9文档中、LLC 级需要具有62.2uH  的控制频率、可在150kHz 至250kHz 范围内变化(如果我回忆一下)

但是、在符合 tidrn80/82 0r 83的 UCD3138 LLC 设计中、开关扫描在200kHz 至750kHz 范围内、而 LR 仅为2.6 μ H

为什么会有如此巨大的差异?

是否有任何电子表格计算,我们可以获得针对这些参数 lr、Cr、xmfr 比率等的正确分析值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位专家很快会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     UCD3138通过 PMBus 数据 clk 端口进行编程。 无需许可证。

     TIDUCT9 和 tidrn80采用不同的设计。 谐振频率决定了运行范围。 您可以在网站上找到许多有关如何设计 LLC 转换器的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了; 谢谢 Sean。

    我宁愿使用 TI 研讨会进行 LLC 设计(您是给它还是给了黄?)。。。

    这样、我们就可以在整个电路板的设计中保持一致。

    R