This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:器件在上传黄金映像 SREC 后是否出现故障?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ34Z110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814957/bq34z100-g1-device-bricked-after-uploading-golden-image-srec

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ34Z110BQSTUDIO

遵循中的建议  

bq34z100 G1 EVM 板:Battery Management Studio 抱怨"检测到的器件与此应用不兼容"

我已使用代码 bq34z100_G1_V0_16_build_17.srec 成功更新 BQ34Z110、使其在 BatteryManagementStudio 中看起来是 BQ34Z100-G1。  

接下来、我已经配置并校准了我的器件。  

现在、我尝试提取黄金映像(使用 Batterymanagementstudio)、接下来、在另一个 BQ34Z110器件上使用生成的 srec 文件、遗憾的是、该文件之后不再响应。 (似乎被骗了)

这是一个应该成功的过程吗? 或者我是否错过了这里的一点?

提前感谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要单击"Execute FW"按钮、这可能会使器件返回到 FW 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、无法访问器件意味着它不响应任何 I2C 命令(在 I2C 总线上检查-器件无 ACK 信号);这禁止将"执行 FW"按钮与器件通信。  

    我已进行双重充电-器件已正确通电并启用、因为它在引脚7 (REG25)上输出2.5V 电压。

    一般而言、在我们的一些生产 PCB 上、我们也会遇到死器件(通过肯定检查、可在 REG25上使用2.5G)。 BQ34Z110是否有任何其他内部设置(无论是否使用 FW 升级到 BQ34Z100)可能决定不再响应?  

    提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加:我怀疑器件会意外进入 HDQ 模式、因此连接了 EVM2300并使用了 BQ Studio、在示波器上可以看到 HDQ 信号、但器件不会做出任何响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    器件不会在 HDQ 上自动检测。 您必须手动打开 bqStudio 并选择监测计。 请尝试一下。 如果这不起作用、请检查 TS 引脚、如果它是脉冲、您可以通过手动进入 FW 升级模式来恢复 IC。 否则、可能需要更换设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    您是否有关于如何手动进入固件升级模式的说明?  

    我在手册中找不到它们。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    否 没有这种文件。 我们只需使用 bqstudio 中的固件选项卡、然后从此处对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢、

    作为一个附带问题-当我们正确获取黄金映像后、器件会集成到我们自己的测试设置和生产测试中。 我们是否可以使用 TI SDK 来控制从 测试软件上传的 FW 和配置(即黄金映像)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我不知道您的测试软件、但可以、如果您使用的是 TI SDK、则可以使用该软件上载 FW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您已将此主题标记为未解决。 如果您需要进一步的帮助、请在此处发布问题。