嗨,
我们尝试在项目中使用 bq24195L、它运行正常。
但是、我们希望通过添加库仑计数器来更改我们的设计、因此我们在 BQ24195L 提供的升压模式方面遇到了一个主要问题:
我们确保设置升压模式(OTG 引脚、Vbat > Vbat 低电平、REG01[5:4]= 10且看门狗计时器已禁用)所需的所有条件均为真
因此,在我们正在进行的最后一个项目中,无论电流消耗是多少(最大1A),PMID 电压都稳定在5.1V。 但在新的中,PMID 在无负载且电压开始逐渐下降(从5.1V 下降到4.6V)时生成5.1V 电压,此时 PMID 消耗的电流开始增加(最大1A)。
我很高兴知道哪些因素可能会影响 PMID 电压的调节、因为我们在您的数据表中没有足够的详细信息来了解如何进行升压模式调节。
我将等待您的回答
提前感谢您。
Elie Wakim