This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:易失性信函请求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812749/ucd3138a-letter-of-volatility-request

器件型号:UCD3138A

您好!

你好。

我们的客户已请求填写 UCD3138A 的"易失性信函"文件。

我们收到了一条将其发布到 E2E 的指令、工程师将为我们提供相关帮助。 请确认吗? 如果是、请您填写表格并回复给我们。 我已将表格附在此处。  e2e.ti.com/.../Letter-of-Volatility.docx


谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我们这边在填写表格方面是否有任何问题。  它真的非常简单。

    我们有 RAM、可以通过移除电源来清除它。

    我们有程序和数据闪存。  在这两种情况下、您的程序都可以设置整体擦除位、它将在20毫秒内消失。

    或者、如果您可以使其进入 ROM 模式、则有一个用于擦除程序闪存的简单命令、另一个用于擦除数据闪存。   

    当然、如果您没有在程序中放置挂钩来擦除闪存和/或进入 ROM 模式、则无法擦除闪存、也无法重复使用器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在研究易失性证书、我意识到我无法真正提供有关如何清除闪存的完整详细信息。  这是因为 UCD 作为默认提供代码安全、如果您想让代码可擦除、则必须将挂钩放入闪存程序中。  如果它们不在那里、则无法擦除闪存。  我不知道您将放入什么挂钩。  我们在 EVM 中提供了 PMBus 挂钩、但我不知道您是否甚至使用了 PMBus。  您可以使用我们随 EVM 提供的软件中断功能、并根据您决定的任何事件或通信来调用它们。   

    我认为这是他们在波动性中想要的吗?   

    如果要通过 PMBus 使用 ROM 程序、至少必须清除校验和并重置器件。   

    但是、在程序的命令下清除闪存可能更有意义。