This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:斜坡峰值电压低于2.5V 时、为什么占空比具有抖动?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815016/lm5035c-why-duty-has-jitter-when-ramp-peak-voltage-lower-than-2-5v

器件型号:LM5035C

你(们)好

我的客户在其项目中使用 LM5035C。

 当输入电源 关闭时、输入电压开始 下降、A 点电压将变为高电平以增加占空比、最后、A 点电压将高于2.5V。

由于输入压降、峰值斜坡引脚电压将低于点电压和2.5V 钳位。

因此、在这种情况下、LM5035C 应保持最大占空比、但根据客户的测试结果、占空比不保持固定值、它具有大约50ns 的抖动、这种抖动会导致输出电压在下降曲线上出现一些上升和下降。

问题:

峰值斜坡电压不符合 A 点电压和2.5V 钳位要求、LM5035C 如何知道何时关闭占空比?

2、为什么占空比具有该50ns 抖动?

3.如何解决这个问题?

我希望客户降低斜坡电阻值以增加峰值斜坡电压、但这将限制正常工作条件下的最大占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    50ns 的占空比抖动可能是由于功率级的开关噪声干扰 PWM 比较器所致。

    我假设控制器在此工作条件下以最大占空比运行?

    客户能否在低输入电压和最大占空比下运行控制器开环、以查看抖动是否仍然存在、然后断开 MOSFET 并再次检查?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的支持。

    客户将进行测试并提供反馈。

    客户想要了解:

    在最大占空比运行时、该最大占空比的工作原理是什么?

    我是说、在正常状态下、斜坡信号上升并接触 A 点电压、然后 PWM 变为低电平。

    但在电流条件下、斜坡信号无法接触2.5V 钳位电压或点电压、为什么 PWM 变为低电平? 谁将 PWM 调为低电平?

    2. PWM 占空比是否 与斜坡引脚信号密切相关? PWM 的导通时间等于斜坡引脚信号的上升时间?

    3.如果噪音是根本原因,是否有办法解决这个问题?

    谢谢。

    Max Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    很抱歉耽误你的回答。

    斜坡引脚电压在 每个周期结束时由一个内部 FET 复位或放电。 放电由内部时钟或伏•秒钳位比较器启动。 当 COMP 引脚有0个注入电流时、控制器处于最大占空比、栅极驱动脉冲由 volts.seconds 钳位或振荡器的时钟信号终止。

    客户可以尝试向 Vcc 引脚和 Vref 引脚添加额外的去耦电容、并确保这些电容靠近 IC 引脚。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我希望客户在这段时间内取得一些进展、因为没有对此帖子做出进一步的回复、所以我将关闭它。

    如果您有更多问题、请打开另一个帖子。

    此致

    Peter