This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:禁用开关时的 TPS22810 Vout 负载电阻

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814412/tps22810-tps22810-vout-load-resistance-when-switch-disabled

器件型号:TPS22810

我有一个将5V 切换到高阻抗信号的应用。 当开关关闭时、接地阻抗需要非常高(大于100K)。

TPS22810表示当 QOD 引脚悬空时没有放电电阻、但我看到接地端的电阻约为50K、这对于我的应用而言太高了。

即使在开关关闭且 QOD 引脚悬空时、它也会看到大约50K 接地?

如果是、您是否可以推荐在600mA、高于 300L 且输出压摆率小于2ms 的情况下使用~5V 的任何其他负载开关?

BR、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    当器件关断且 QOD 引脚悬空时、我们预计输出阻抗会非常大、远大于50kΩ Ω。 如何测试器件的输出阻抗? 测试方法可以使获得的结果有所不同。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、输出有效地连接到36K 上拉至3.3V、但在 TPS 输出连接的情况下、电压下降至大约1.9V

    所以...

    引脚1 = 5V
    引脚2 = GND
    引脚3 = 0V
    引脚4 =无连接
    引脚5 =无连接
    引脚6 = 36K 上拉至3.3V

    引脚6的测量值为1.9V、但我希望接近3.3V

    我将尝试更换该器件、以查看其是否因某种原因而损坏。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换器件后得到的结果相同。

    您能看到任何明显的我可能出错了吗?

    当我启用输出时、它会正确变为5V。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们将对此进行研究。 我们测量了 OUT 引脚处的电阻、并看到了一个兆欧级的值。

    我们将在明天测试更多信息。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很可能会做一些时髦的事情、但我认为我已经将其简化到了尽可能简单的程度。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    我想跟进此主题、您是否能够解决此问题?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    我直接与交换机应用团队合作、验证了在外部上拉时有一些奇怪的行为。

    他们通过在输出上施加36K 上拉至3.3V 来重复此问题、并看到类似(和意外)下拉导致比预期(即非3.3V)低得多的电压。

    交换机团队正在对此进行进一步调查。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我将关闭此主题、但我们仍在等待一些信息。 我们可以通过电子邮件或会议将其脱机。