This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:使用累加器模式测量200uA 的查询

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814218/bq35100-query-on-measuring-200ua-using-accumulator-mode

器件型号:BQ35100

您好!

我想将 BQ35100用于19Ah 的 Li-SOCl2主电池、以便在运行期间测量其剩余电量。 电池上的持续负载为200uA、每小时负载电流变为30mA (平均值)、持续时间为500ms。 目前、我的产品不知道电池充电容量的状态、因此我想介绍 BQ35100、以了解剩余电量的百分比。 您是否建议我使用 BQ35100满足上述要求?

其次、如果我可以将 BQ35100用于上述应用、那么根据我对 IC 的理解、我选择使用累加器模式来测量电池的剩余电量。

我有疑问、如果通过 I2C micro 发送命令来启动电池运行状况监控器的运行、并在5天后发送 STOP 命令来了解电池运行状况、那么我能否在5天结束时知道该状态。

 

谢谢、

Rahul Wagh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该监测计可用于此类低电流。 请允许我与我的同事确认这一点。 是的、您将在命令执行5天后了解运行状况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batt:

    感谢您提供相关信息。

    将等待您的回复。

    BR、

    Rahul Wagh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    电流水平太小、监测计无法在累加器模式下处理。  您可以调节电流、但在200uA 时、由于电量监测计必须持续保持开启状态、电量监测计的电流消耗将与负载的电流消耗相竞争。 您的高 电流脉冲持续时间太短、监测计的 EOS 模式无法生效。  您可以在负载保持较长时间的情况下进行定期学习、以便能够在返回关断状态之前对 EOS 进行足够的测量。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复、如果有任何进一步的问题、我将与您联系。

    谢谢、

    Rahul Wagh