This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27200:BQEVSW - EV2400

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27200, EV2400, BQEVSW, BQ27320, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811834/bq27200-bqevsw---ev2400

器件型号:BQ27200
主题中讨论的其他器件: EV2400BQEVSWBQ27320BQ27220

您好!

是否可以在 EV2400中运行 bq27200 drkr?

我正在寻找 bq27200的 BQEVSW 驱动程序。

有人能帮我忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    遗憾的是、该工具不再可用、因为器件为 NRND。 您为何要使用此器件。 为什么不使用 bq27320或 bq27220?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是 PCB 板是旧型号、它具有 BQ27200、并且经过手动测试、我需要进行自动测试。

    这就是我提出的原因。 我需要找到一种使其正常工作的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我正在与 Nhizanth 合作:

    我们能够使用 LabVIEW 和 EV2400与 BQ27200进行通信。 我们有一个问题、就是温度测量的转换公式。

    SLUS556D 调用此公式:

    温度= 0.25 *(256 * TEMPH+Templ)

    温度寄存器(Templ/TEMPH)-地址0x06/0x07

    以下是我们的阅读内容:

    从0x06读取:0xA8

    从0x07读取:0x04

     

    我们尝试了 SLUS556D 中的公式、它不代表预期的温度。

    需要您的帮助、了解 BQ27200的温度测量正确公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sime、
    您是否已经弄清了这一点?

    对于上述情况、测量的实际温度是多少。

    谢谢  

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意分享一些有关您"能够与...进行沟通的基本信息?  使用 LabVIEW 和 EV2400

    此致、

    corey.walker@spectralink.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    遗憾的是、我们在 LabVIEW 中没有用于与器件通信的示例代码。

    谢谢

    Onyx