This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:电源输出异常

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813822/tps51220a-power-output-are-abnormal

器件型号:TPS51220A

您好!  

我遇到了 TPS51220A 开关控制器问题、我设计了5V 和3.3V 电源、并使用 TPS51220A 开关控制器、

原理图和 PCB 布局遵循 TI 的 EVB、OCP 似乎始终处于激活状态。

但是…

TPS51220A 有两个集成开关控制器、如果一个被禁用、另一个将正常、

这意味着这两个开关控制器不能同时启用...  

为什么? 出什么问题?e2e.ti.com/.../TPS51220A_5F00_POWER.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您能否布置异常波形? 请探测异常通道的 SW、Vout 节点。 谢谢!

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    连接后、CH2为 EN1 (PIN_4)、CH1为5V 输出。

    BR、

    文森特。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    它是(SW)开关节点、而不是 EN。 您能否设置时间刻度来显示详细开关波形? 就像下面的波形一样、

    BTW、您能否弄清楚使能端为什么会出现"毛刺脉冲"?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    抱歉、我没有电流探头、请参阅已连接、上电时 CH2为 SW (PIN_32)。。。

    BR、

    文森特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我已经检查了原理图。 看起来电感器纹波在这里有点大。 我建议在3.3V 时使用1.5uH、在5V 时使用2.2uH。

    2.您能否帮助确保两个通道都能独立工作、只要另一个通道被禁用? 您能否按照我给出的示例布置正常运行波形(添加一些负载、如5A、并将时间刻度设置为2us)?  

    我想检查开关是否正常。 如果它正常工作、SW 波形应该与我发布的示例类似。  

    3.假设只有一个通道被启用时,2个通道可以正常工作。 这种问题可能与 PCB 布局有关。 两个通道之间可能存在一些干扰或噪声耦合、尤其是在 PCB 上的敏感 FB、CSP/CSn 信号轨道上。 请在此处发布布局、或通过电子邮件发送给我 sam.zhang@ti.com。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将通过电子邮件向您发送相关数据。

    BR、

    文森特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    如果您通过电子邮件与 Sam 讨论此问题、我想关闭此主题。 如果您有更多问题、请打开新主题、谢谢。