您好!
我目前正在设计中使用 UCC28070。 它在实验上运行良好、但该器件可用于 SPICE 仿真。 尤其是 SPICE 模型没有器件的许多引脚排列。
问题:我们正在运行800V 总线、其交流线路电压高达305V、只要我的分压比足以插入 VINAC 和 VSENSE 引脚、这是否重要、是否高于器件的400V 额定值?
TI 是否为该单元提供了包含所有引脚的良好 PSPICE 模型?
提前感谢、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在设计中使用 UCC28070。 它在实验上运行良好、但该器件可用于 SPICE 仿真。 尤其是 SPICE 模型没有器件的许多引脚排列。
问题:我们正在运行800V 总线、其交流线路电压高达305V、只要我的分压比足以插入 VINAC 和 VSENSE 引脚、这是否重要、是否高于器件的400V 额定值?
TI 是否为该单元提供了包含所有引脚的良好 PSPICE 模型?
提前感谢、
Chris
感谢您的回答。
作为后续问题、我们对第25页的数据表有点困惑。 您能否在公式中解释常数:Ksync 和 s?
我随附了我们的原理图。 我们的问题是、当交流输入线路电压~>265VAC 时、我们会遇到稳定性问题。 我们用1MEG/3.75K 进行的分频是否足够远?
器件在低于该输入电压时的工作预期。 我们只是质疑我们的一些组件值选择、想知道它们是否可能是不稳定的根源。
提前感谢您的回复。
尊敬的 Chris:
很抱歉耽误你的回答。 如果您要同步到外部频率源、则 Ksync 是一个可应用的比例因子、与 内部振荡器相比、外部 SYNC 的频率更高、为+10%。
s 是 JW (ω)的拉普拉斯术语
在265Vac 时、峰值线路电压为375Vpk、根据您的 PFC 总线电压和负载条件、占空比可能会降至最小值、控制器可能必须下降栅极驱动脉冲以保持稳压。
如果问题是在满负载情况下且总线电压降至线路峰值以下、则也可能会直接导通。
此致
Peter
您好、John、
感谢您回来。 如果我们能够使其正常工作、该器件将进入我们的产品。 使用该器件的动机是校正功率因数、以生成非常干净的800V 总线、从而将其用作电容器充电电源(谐振充电)的馈电。
您有原理图。 如您所见、我们要求输入高于器件额定电压的线路电压和总线电压。
如果我知道什么是 Excel 计算器工具或在哪里找到它、我愿意完成该工具。 我在数据表中找不到它?
正如您所看到的、在原理图中、当输入线路电压上升到265V 以上时、我们会看到输入线路电流失真。 这些失真(比不稳定更好的词)表明我们的功率因数不好。
当我们准备生产 PCB 板的另一个 REV 时、我们将尽快解决此问题、这是我们正在探讨的问题之一。
您是否认为该器件适用于 OUT 应用(基于原理图)。
谢谢、
Chris
Chris、
此链接实际上会将压缩的 Excel 文件下载到您的下载文件夹。
由于您很难执行此操作,因此我将附上计算器的非压缩 Excel 文件。
我建议您使用此工具为您的设计创建原理图和完整 BOM。
此致
John