This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:/BATPRES 和 REGN

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810705/bq24780s-batpres-and-regn

器件型号:BQ24780S

大家好、

有关 BQ24780S 的一些问题:

应用使用可拆卸电池、我们将 /BATPRES 连接到 GND。 这是否有副作用?

2、现在 /BATPRES 连接到 GND、如果现在移除电池该怎么办?

在参考设计中、3.3V 的高拉电压由外部电源供电。 问题是、3.3V 的序列是在系统上电后、因此在 ACFET 打开之前、SMBus 和 ILIMIT 无法获得高拉电压、这是否会影响充电器的运行?

4.遵循问题3、或者我需要交流适配器输入的3.3V LDO 电源吗?

5、如果使用 REGN 作为 ILIM 的基准电压、有什么副作用?

6. 如果使用 REGN 作为 SMBus 的基准电压、有什么副作用?

非常感谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    我们将研究您的问题、并将很快答复。

    现在、您能告诉我您的适配器电压和您使用的电池类型吗?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    不同平台的适配器为5V 或19V、电池为1节或3节锂离子电池组。

    非常感谢您、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    1) 1)如果您未使用/BATPRES、则应将其连接到 GND。 /BATPRES 始终处于低电平的一个副作用是、移除电池将不再触发/PROCHOT。

    2) 2) SW 节点的行为将有所不同、因为不再需要为电池充电、但器件仍能够运行。 REGN 将激活、SMBus 通信将启用、BQ24780S 将在电池重新插入电源后恢复充电。

    3) 3) BQ24780S 仍可在没有3.3V 上拉电压轨的情况下为电池充电。 但是、使用3.3V 上拉电阻的引脚将无法正常工作。 顺便说一下、在插入适配器之前、也可以连接3.3V 电源。

    4) 4)您将需要为逻辑引脚提供某种上拉电压轨。 该电源轨可由降压转换器、LDO 或外部电源(这就是 EVM 使用的电源)生成。 但是、由于输入电压和输出电压(分别为19V 和3.3V)之间的差异较大、LDO 效率较低。

    5)和6)数据表中指定的最大 REGN 电压为6.3V、接近于 ILIM、SDA 和 SCL 引脚的绝对最大电压(7V)。 这对于 ILIM 不应成为问题、因为 ILIM 引脚电压来自分压器、因此它不会看到 REGN 提供的全6V 电压。 但是、我不建议使用 REGN 作为 SDA 和 SCL 的上拉电阻。 您可以使用分压器或4)中列出的解决方案之一为 SDA 和 SCL 生成合适的上拉电压轨。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    明白、感谢您的帮助!

    此致、

    C.T.