This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070电流互感器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813477/ucc28070-ucc28070-current-transformer

器件型号:UCC28070

我是否可以将电流互感器放在其他位置以低功耗方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mars:

    遗憾的是、UCC28070会在电流下对 PFC mos 进行采样以进行控制、因此您无法更改列出的当前采样位置。

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我使用感应电阻器来检测源极端子上的电流、您建议使用哪种 AMP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mars:

    根据我的经验,我建议使用至少>2MHz 的增益带宽放大器。

    顺便说一下、如果您选择了 MOSFET S 引脚下的电阻器采样电流、请特别注意 MOSFET 驱动电路的布局。 这是因为电阻器上的电压可能会影响 MOSFET 的 VGS。