现在尝试编程以读取 COMM 引脚位模式、但它不起作用。
此外、由于我们不使用调光功能、因此我们会不断拉高 DIM1和 DIM2引脚。
我们的编程过程如下:
通电。
确认电源正常指示。
===读取 COMM 引脚的位模式===
将 EN 引脚拉至低电平大约200 nsec 以进行复位、然后将 EN 引脚拉至高电平。
外部 MCU 将 COMM 引脚拉低4次以读取 COMM 引脚位模式。
===结果===
COMM 引脚保持高电平。 COMM 引脚上未输出位模式。
我的问题是、
我们是否需要其他程序来检查或设置编码?