This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:TI 是否有任何新产品可替代 LM5002A?

Guru**** 2811195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814579/lm5002-is-there-any-new-product-of-ti-to-replace-lm5002a

器件型号:LM5002

您好:

TI 是否有任何新产品可替代 LM5002A?

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    否 您能告诉我您的输入、输出、负载条件、以便我可以尝试为您找到升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    感谢您的支持。

    规格如下:

    36V 输入、48V 输出

    此致

    Leon

    文晔集团 μ A

    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

    手机:(86) 159 8985 2994

    电话:(86) 755-26743880 分机:6643

    传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    最大负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    您能告诉我最大负载电流、以便我找到适合您的器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我将关闭该线程、因为没有您的样片。 如果仍有任何疑问、您可以发布新主题。