This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:安全相关认证更新

Guru**** 2519650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810747/ucc21222-update-for-safety-related-certifications

器件型号:UCC21222

UCC21222数据表第1页介绍 了安全相关认证(计划)。

请告诉我安全的更新状态。

例如、完全合规、固定合规计划、继续审核等

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    我相信我们已经对此进行了更新、但让我与我的团队进行仔细检查。 我明天会回答您的问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    感谢您的快速回复和检查。

    我明白了、我期待您的回答。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我们正在着手更新数据表、并将很快发布。 下面是 UCC21222本节更新的快速摘要。

    VDE–已完成、完全符合标准

    UL–已完成、完全符合

    CQC–正在进行中、应在两个月内完成

    CSA–目前尚未计划、我们将在更新中将其从数据表中删除

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    感谢您的回复、

    关于 VDE 合规性、您能否向我发送有关认证文档和证书编号的信息?

    我找到了 UL1577文档(如下所示)、但未找到 VDE 文档。  

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ml/sluq004/sluq004.pdf

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    由于我们刚刚收到认证、因此我们仍处于更新 TI.com 上的 VDE 证书的发布过程中。 这将在大约一周内更新。

    UCC21222将受此 VDE 证书的限制:编号40047657、 http://www.ti.com/lit/ml/szzq073o/szzq073o.pdf

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    感谢您提供信息;

    抱歉、最后一个问题、

    DIN EN61010-1是否也是证书和计划更新文档?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    感谢您的提问。

    此标准 DIN EN61010由 VDE 认证检查、并在发布时将在认证中列出。 我们还将在数据表中更新此内容。

    还有什么可以帮助您的吗?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    非常感谢、我的问题已解决。

    我期待更新网络和数据表。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    UCC21222数据表目前尚未更新。

    是否有最新的更新计划?

    不需要着急、但我想尽可能与客户分享信息。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    很抱歉耽误你的时间。 我们计划在收到 CQC 鉴定信息后更新数据表。 我们估计、在数据表更新之前1-2个月、所有3个认证均已更新。 不过、这些认证应在那时之前上传到 TI.com 上。

    请查看随附的 VDE 认证(P 版本)、其中包含 UCC21222。

    e2e.ti.com/.../szzq073p.pdf

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、

    John