This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:负载断开蓄电池电源

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813552/tps63060-load-destoyed-disconnecting-the-battery-power-supply

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS63802

您好!

我们的器件由3.6伏70000 mAh 锂电池供电、并由1.5安培保险丝提供保护。 与 TPS63060降压/升压转换器的输入保持一致、为负载电路(µC Ω、模拟电路等)提供3.3V 电压

有时、断开蓄电池会损坏负载、包括保险丝。 这可能是由于 TPS63060输出端的峰值电压和电流过大所致。

您应该建议什么来解决此问题?

在等待您的回复之前、我已经向您表示感谢。

此致、

Guy Berwart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    若要分析这种现象、最好提供以下内容:

    -原理图(TPS63060模块)

    -电池断开时的输入/输出波形。

    -当故障发生时、是否也会损坏 TPS63060?

    -是否损坏了负载的特定部分(uC、模拟电路等)?

    -当电池断开连接时,负载是否处于活动状态?

    -典型的负载电流是多少?

    -使用哪种类型的保险丝?

    对于1节锂离子电池、我们提供了替代器件。 2A 低 Iq TPS63802是最新推出的产品。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果需要进一步帮助、请回答上述问题、我们可以提供最佳支持。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果需要进一步的帮助、请回帖或打开新主题帖。

    此致、

    Julian