This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886进入错误报告模式

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814978/bq25886-bq25886-enters-error-reporting-mode

器件型号:BQ25886

我遇到了一些问题、当我将 ILIM 引脚连接到 GND 时、模块进入了错误模式。 STAT 开始以1Hz 的频率闪烁。 如何应对这种情况? 或者我们只能更改模块吗?

另一个问题是、电池的完全状态是什么? STAT 是否高于8.4V 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下您的测试设置和测试条件吗? 例如、您使用的是 EVM 还是您自己的电路? 您的适配器的电压和电流容量是多少?您使用的是哪种电池? 是否连接了任何系统负载?

    将 ILIM 引脚接地应将输入电流限制设置为最大值。 我尝试在 EVM 上将 ILIM 短接至 GND、但它不会导致 STAT 闪烁。 充电未中断、如下面的波形所示。 在 ILIM 接地的情况下为器件上电也没有任何问题。 转换器启动并开始充电。

    关于您的另一个问题、当 VBAT 达到 VREG 时、电池充满电。 当电池充满电时、STAT 引脚变为高电平以指示充电完成。 STAT 引脚的逻辑高电压取决于您使用的上拉网络、但请记住、STAT 的绝对最大额定电压为6V。您的上拉网络不得导致 STAT 超过此电压。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我解决了问题、因为我的数据线断开、输出电流受到限制。

    现在我有一个新问题、 我想知道 D7在这个原理图中扮演什么角色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D7允许电流从 BAT 流向 SYS。 它与 Q4的体二极管发挥相同的作用、如下所示。 根据您的应用、可以将该二极管保留在外。

    也请查看此主题、该主题讨论了相同的问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/779731/2884142

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 OTG 启动出现问题。 我将 BQ25886EVM 连接到系统主板和电池、VBUS 端口连接到 Type-C 接口。

    现在、当系统引导时、OTG 线路和 U 盘连接到 Type-C 接口。 当我尝试上拉 EN_OTG 以启用它时、我发现无法输出5V 并进入 BQ25886EVM 警报模式。 我想请你帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请验证数据表中第8.3.5节给出的以下条件是否正确。 必须满足以下条件才能使 OTG 启动:

    如果您认为您已满足所有条件、但 OTG 仍无法正常工作、请使用 VBUS、VBAT、VOTG 和 VSW 捕获波形、类似于数据表中的图25:

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、我又来了。

    这一次我想问的是、这两个位置的分离有什么功能、它们是否可以连接在一起?  使用同一位置会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用两个单独的 GND 的原因是降噪。 PGND (电源 GND)是比 AGND (模拟接地)更嘈杂的平面、因此 EVM 上的某些敏感引脚(例如 TS、ILIM 和 ICHGSET)使用 AGND 而不是 PGND。 可以使用散热焊盘将 AGND 和 PGND 连接在一起、如下所述:

    此致、

    Angelo