我遇到了一些问题、当我将 ILIM 引脚连接到 GND 时、模块进入了错误模式。 STAT 开始以1Hz 的频率闪烁。 如何应对这种情况? 或者我们只能更改模块吗?
另一个问题是、电池的完全状态是什么? STAT 是否高于8.4V 设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我遇到了一些问题、当我将 ILIM 引脚连接到 GND 时、模块进入了错误模式。 STAT 开始以1Hz 的频率闪烁。 如何应对这种情况? 或者我们只能更改模块吗?
另一个问题是、电池的完全状态是什么? STAT 是否高于8.4V 设置?
您好!
您能描述一下您的测试设置和测试条件吗? 例如、您使用的是 EVM 还是您自己的电路? 您的适配器的电压和电流容量是多少?您使用的是哪种电池? 是否连接了任何系统负载?
将 ILIM 引脚接地应将输入电流限制设置为最大值。 我尝试在 EVM 上将 ILIM 短接至 GND、但它不会导致 STAT 闪烁。 充电未中断、如下面的波形所示。 在 ILIM 接地的情况下为器件上电也没有任何问题。 转换器启动并开始充电。
关于您的另一个问题、当 VBAT 达到 VREG 时、电池充满电。 当电池充满电时、STAT 引脚变为高电平以指示充电完成。 STAT 引脚的逻辑高电压取决于您使用的上拉网络、但请记住、STAT 的绝对最大额定电压为6V。您的上拉网络不得导致 STAT 超过此电压。
此致、
Angelo
您好!
D7允许电流从 BAT 流向 SYS。 它与 Q4的体二极管发挥相同的作用、如下所示。 根据您的应用、可以将该二极管保留在外。
也请查看此主题、该主题讨论了相同的问题:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/779731/2884142
此致、
Angelo