This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:低温时无电压。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814982/lm27403-no-voltage-at-low-temperature

器件型号:LM27403

你(们)好

我在低温下遇到问题。

正常输入电压为12V、输出电压为5V。 但是、当 温度 低于零10摄氏度时、Vo 将为4V。

输出电压在20 摄氏度或更低时变为零

我确保 所有 组件工作 温度都满足。

VDD 和 VFB 在低温下会变低。

VDD 为4V,低于  零10摄氏度。  它显然超出规格。

我如何 解决这个问题。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaneshiro、

    您的电路在室温下是否正常工作?  您能否发布您的原理图和 PCB 布局?  您能否提供在室温下正常运行、-10度临界条件下的波形。 C.非工作条件为-20度。 C?  pleas 提供 SW 节点波形以及开始时的 Vin、VDD 和 Vout。  我们可能需要在前进过程中看到其他波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaneshiro、

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请看下图

    室温下的启动波形

    CH1:SW 节点    CH2:VDD

    通道3:输入电压         通道4:Vo

    -10度。 C 启动

    查看 CH:3。  室温和 -10度之间是不同的。 C.

    如果温度达到 -20度。 C,输出可能会关断。

    当温度降低时、VFB 越来越低。

    我认为它可能涉及欠压保护。

    但是、我不明白为什么在低温下 VDD 和 VFB 更低。

    再次感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaneshiro、

    您的 VDD 电压看起来具有极高的噪声。  如何绕过它?  总共有多少个系统显示了这种行为? 我将需要检查您的 PCB 布局和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    CVDD 靠近 IC,如下所示。 C6是 CVDD。

    我  的原理图与 LM27403EVM 相同。

    波形如下所示

    CH1:VSW    CH2:Vdd

    通道3:输入电压      通道4:Vo

    波形是否存在任何问题。

    因为它在 室温下正常工作。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaneshiro、

    该波形是室温还是冷态?  您可能遇到布局问题?  与数据表波形相比、VDD 波形具有很高的噪声:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaneshiro、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我解决了这个问题。 开关噪声导致的。

    因此,必须更改布局或降低 噪声的影响。

    感谢你的帮助。