This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5155控制器的多相设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP7282, LM5155, LM5022, LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812193/lm5022-multi-phase-design-for-lm5155-controller

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:PMP7282LM5022LM5170-Q1LM5170

大家好、对于如何使用该器件实现多相交错升压控制器、您有什么建议吗?

我正在研究一种在两个桥臂之间平均共享电流的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    请查看 PMP7282的原理图。

    http://www.ti.com/tool/PMP7282

    您可以通过555计时器交错 LM5155时钟、然后在公共源配置中使用 FET 生成180度相移

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是的、我了解时钟同步的概念;

    但是、我担心 CCM 中不同相位之间的直流电流漂移:对于相同的基准和占空比、任何情况下都不会将相位之间的电流设置为相同的直流值(我计划至少具有四个)。

    您是否遇到过此问题?

    谢谢、
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    正确的做法是、四相之间的负载电流共享不会完全平衡。  这对于所有峰值电流模式控制电路而言都是一个问题、不仅限于 LM5155或 LM5022。 但这种配置确实支持更高的功率。  

    为了使四个 LM5155进入交错操作、您需要生成四个交错时钟、每个时钟馈送到 LM5155的 SYNC 引脚。  此外、您还需要通过将 IC 的所有 FB 引脚接地并将它们的 COMP 连接在一起来禁用内部误差放大器。  然后、使用外部运算放大器作为误差放大器来驱动通用 COMP 节点、以便每个 LM5155的 PWM 发生器以相同的 COMP 电压为基准来实现功率共享。  

    如果您的功率较高、您可以考虑在升压模式下配置 LM5170-Q1。  LM5170基于平均电流模式控制方案、因此可实现良好平衡的功率共享。 它还具有强大的功能、双相可能足以满足您的应用需求。  如果您有兴趣、可以订购 EVM 进行评估。


    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请问您为什么建议使用外部误差 信号放大器?

    如果我将 CS 并联并使所有内部放大器保持工作状态、为所有放大器提供相同的基准、会发生什么情况?

    我知道它们可能略有不同、但所有引脚都馈送到同一引脚、平均输出将始终产生所需的输出电压、不是吗?

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的提问。  我们通常以主从模式配置多相、因此您只需要一个控制电路、而其他电路只需跟随。  这是一种传统方法、可以并行使用更多的电流模式控制器 IC。  这些 IC 的 COMP 引脚决定峰值电流、并使用一个 IC 作为主器件、所有其他 IC 通过将其 COMP 引脚连接到主器件来在从器件中使用、因此每个相位将具有相同的峰值电流。   

    但是、您无法使用 LM5155执行此操作、因为其 COMP 引脚是电流源(gm 输出)。 主人将与这些奴隶作斗争。  因此、我建议将所有 LM5155置于从器件中、并使用外部运算放大器来控制 COMP 引脚、以便每个 IC 将看到相同的 COMP、并获得相同的电感器峰值电流。   

    您不能并联 CS 并使内部放大器保持工作状态、以实现功率共享。

    希望这能澄清。


    谢谢、

    Youhao