This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM185-ADJ:LM185H-2.5/NOPB 运行行为和电气特性

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813484/lm185-adj-lm185h-2-5-nopb-operational-behavior-and-electrical-characteristics

器件型号:LM185-ADJ

大家好、

在 LM185H-2.5/NOPB 器件的工作行为和电气特性方面、我想请您提供帮助。

该器件与其他 LMx85-ADJ 系列器件具有相同的数据表、除了其封装信息之外、我们无法找到该器件的任何其他特性。

数据表还指出、这些器 件是可调电压基准、与 LM185H-2.5/NOPB 相反、它似乎是一个固定电压基准。 大多数规格也是在1.25V 基准电压下指定的。

我们是否有任何其他包含其技术规格的文档或参考? 我真的希望您能帮助我们向客户解释。

我们非常感谢您的意见。 非常感谢您的参与。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    LM185H-2.5好像位于错误的产品页面上、并附在错误的数据表上。

    这是正确的数据表:

    请忽略不建议在新设计中使用 LM185-2.5的评论。  与塑料封装中的版本相关的所有组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    非常感谢您的回答。 但是、我们的客户表示、他们无法向客户发送正确的数据表、因为该数据表未 附带 LM185H-2.5以及"不推荐在新设计中使用"的注释。

    您能帮助我们将此错误重定向给文档所有者以进行正确更正吗? 这也可能有助于我们避免未来的混淆和错误信息、以便 我们的客户使用和使用此器件。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在处理它、但系统错误可能需要几周的时间才能解决。  我将其移到其他人的优先级列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    我们了解严重性和可能的修复时间线。 非常感谢您的帮助。

    我们是否可以每周要求一次更新?

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  我将每周更新一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    非常感谢您的帮助。 谢谢你。

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    LM185H-2.5/NOPB 应于周五的某个时候出现在 LM185-2.5-N 产品文件夹中、并将出现在合适的数据表中。  我们正在努力从数据表中删除"不推荐用于新设计"消息、这可能无法在下周完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    感谢您的更新。 我们将与客户分享。

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM185H-2.5/NOPB 现在显示在合适的数据表中:

    产品页面 LM185-2.5-N 中也介绍了该内容、但产品页面上的数据表链接存在问题、因此请立即使用上面的链接获取数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    我们非常感谢您为解决此问题所做的努力。 数据表似乎也正确地反映在产品页面上。

    非常感谢!

    此致、

    Jejomar