This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:RSL Value &VSL

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814633/lm3488-rsl-value-vsl

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM51551LM5155

尊敬的先生。

我的客户正在使用 LM3488设计反激式。

我希望确保遵循以下内容。 请提供您的建议。

图24显示了 RSL 值与 VSL 电压之间的关系。

   另一侧的 VSL 电压在数据表中定义为52mV 至132mV。

   如果 RSL = 0欧姆、将保持52至132mV?

   还是激活任何保护?

2.我想知道 VSL 设置会影响 VSC (短路 CL)电压吗?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、

    52mV 至132mV 内部补偿斜坡电压位于 IC 内部、不依赖于 RSL。 如果涉及 RSL、则电流限制将发生变化、因为您要在 Rsen 两端的电感器电流之间添加斜坡。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard - San。  

    非常感谢您的教学。  

    请再次向我介绍电流限制。  

    第22页、公式(15)称为 Vsense。  

    我想知道 Vsense 是指第6页定义的规格?  

    2.如果是、有2种类型的电流限制:正常和短路?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、

    我已将您的问题的答案设置为以下格式。

    我想知道 Vsense 是指第6页定义的规格?  

    ANS:Vsense 被定义为将触发逐周期电流限制的电压。 这与 VSC 不同、VSC 是短路电流限制感测阈值电压。  

    2.如果是、有2种类型的电流限制:正常和短路?  

    答案:是的、您答对了-有2种类型的电流限制。 通常、您将触发由 Vsense 设置的正常逐周期电流限制、但如果在 IC 的消隐时间内超过 VSC 设置的阈值、则可以达到短路电流限制。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第7.1节、网址 为:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3488.pdf

    此外、您的客户是否考虑使用 LM5155? 这是我们的最新器件、与 LM3488相比、它在设计中具有更低的静态电流和更高的效率。 它还有一个称为 LM51551的型号、其中包含用于短路情况的断续模式。 您可以在此处看到它: http://www.ti.com/product/LM5155-Q1

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard - San。  

    非常感谢您的建议和教义。  

    我想确保 VSL 和 Vsense 之间的关系。  

    根据数据表中的定义、Vsense min = 125mV

    和 VSL 最大值 = 132mV。 因此、如果存在该组合、  

    将始终激活逐周期 CL。  

    VSL 和 Vsense 之间是否存在任何关系或倾向?  

    请提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、

    Vsense 不是一个恒定值、它可以作为内部补偿斜坡的函数发生变化。 您可以在第8.2.1.2.4节中看到这一点

    VSL 表示斜率的最大振幅。 您看到的添加取决于占空比、因此您的情况可能实际上并不可行。

    但是、如果您要处理极端情况、建议不要使用 Vsense 和 VSL 的最大和最小限值。 相反、电气特性表在 VSL 和 Vsense 之间有一个称为 VSL 比率的关系。

    您可以将其与 eq.18串联使用、以近似计算合理的 Isense 限值或 Rsen 范围。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、

    由于没有响应、我现在将关闭此主题。 感谢您提出这些问题。

    此致、

    Richard