主题中讨论的其他器件: LM51551、 LM5155
尊敬的先生。
我的客户正在使用 LM3488设计反激式。
我希望确保遵循以下内容。 请提供您的建议。
图24显示了 RSL 值与 VSL 电压之间的关系。
另一侧的 VSL 电压在数据表中定义为52mV 至132mV。
如果 RSL = 0欧姆、将保持52至132mV?
还是激活任何保护?
2.我想知道 VSL 设置会影响 VSC (短路 CL)电压吗?
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生。
我的客户正在使用 LM3488设计反激式。
我希望确保遵循以下内容。 请提供您的建议。
图24显示了 RSL 值与 VSL 电压之间的关系。
另一侧的 VSL 电压在数据表中定义为52mV 至132mV。
如果 RSL = 0欧姆、将保持52至132mV?
还是激活任何保护?
2.我想知道 VSL 设置会影响 VSC (短路 CL)电压吗?
此致、
H. Sakai
Hideyuki-San、
我已将您的问题的答案设置为以下格式。
我想知道 Vsense 是指第6页定义的规格?
ANS:Vsense 被定义为将触发逐周期电流限制的电压。 这与 VSC 不同、VSC 是短路电流限制感测阈值电压。
2.如果是、有2种类型的电流限制:正常和短路?
答案:是的、您答对了-有2种类型的电流限制。 通常、您将触发由 Vsense 设置的正常逐周期电流限制、但如果在 IC 的消隐时间内超过 VSC 设置的阈值、则可以达到短路电流限制。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第7.1节、网址 为:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3488.pdf
此外、您的客户是否考虑使用 LM5155? 这是我们的最新器件、与 LM3488相比、它在设计中具有更低的静态电流和更高的效率。 它还有一个称为 LM51551的型号、其中包含用于短路情况的断续模式。 您可以在此处看到它: http://www.ti.com/product/LM5155-Q1
谢谢、
Richard
Hideyuki-San、
Vsense 不是一个恒定值、它可以作为内部补偿斜坡的函数发生变化。 您可以在第8.2.1.2.4节中看到这一点
VSL 表示斜率的最大振幅。 您看到的添加取决于占空比、因此您的情况可能实际上并不可行。
但是、如果您要处理极端情况、建议不要使用 Vsense 和 VSL 的最大和最小限值。 相反、电气特性表在 VSL 和 Vsense 之间有一个称为 VSL 比率的关系。
您可以将其与 eq.18串联使用、以近似计算合理的 Isense 限值或 Rsen 范围。
此致、
Richard