This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:其他 TPS2547问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815386/tps2547-misc-tps2547-questions

器件型号:TPS2547

尊敬的 TI:

对于 TPS2547、

  • 当 EN 信号被驱动为低电平时、体二极管可以处理的最大电流是多少?
  • 体二极管导通的输入和输出引脚之间的 Vdelta 是多少?
  • 当 OUT 引脚由5V 电源供电且 EN 引脚悬空时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在下面查找您的问题的答案

    这并不重要、因为 TPS2547内部实际上有两个 FET 彼此背靠背、因此一个 FET 将充当阻断二极管。

    没有最小 Vdelta。 只要 EN 上拉为高电平、并且 OUT 上没有其他电压、就会在 OUT 上测量 IN 上提供的5V 电压、并且电流将流经器件。

    3.不建议这样做。 悬空 EN 引脚可悬空 HI 或 LOW、因此无法保证器件在这些条件下的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    • 关于项目#1、您能否提供数据来确认是否存在此背靠背 FET?
    • 关于项目#3、当前正在使用一个到3.3V 的10kΩ Ω 上拉电阻器。 使用100kΩ Ω 上拉电阻是否有助于避免浮点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我现在没有任何数据、可能需要一段时间才能获取、因为我的电流不确定如何证明背靠背 FET 的存在。 我唯一能想到的是分析器件/封装本身。 有关 TPS2547背靠背 FET 架构的评论来自该器件的设计人员、因此请咨询您的客户、看看我们的说法是否足以证明您的需求。

    至于上拉电阻、建议使用10k Ω 电阻器、因为这正是我们建议的实施方案。 具有100k Ω 上拉电阻有助于避免浮点、但具有如此弱的上拉电阻可能会影响性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    好的、谢谢。 您是否预见到通过简单地将系统 SoC 上的 D+/D-连接 到 Type-A 连接器来绕过 TPS2547会出现任何问题或问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我没有预见到这方面的任何问题、但无法100%肯定地说、因为我没有看到任何其他客户以这种方式实施它、因为这不是我们推荐的配置。 例如、某些专有电话(不符合 BC1.2标准)不会在 CDP 模式下充电 、除非它检测到存在主机。 因此、如果 DP/DM 线路绕过了我们的器件、但仍连接到 Type-A 端口、则从技术上讲、主机就存在、专有电话应该能够充电。 但是、我不知道不让这些线路穿过我们的器件是否会影响系统。 我有一种强烈的感觉,即不会这样,但再一次不能100%肯定地说。

    我建议您的客户不要走这条路、如果他们这样做、可能会在他们的开发板上添加零欧姆电阻器选项 、以连接 TPS2547上的 DP/DM 线路