This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:15V 正电源轨上的异常过冲

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813794/tps65131-abnormal-overshoot-on-positive-15v-rail

器件型号:TPS65131

 

由于不稳定/复位问题、我们遇到了+15V 电源轨过冲的问题。 15V 电压轨过冲超过1V (请参阅下图)。 到目前为止、这已经影响了我们大约20%的 PCA。 到目前为止,我们已更换了两个有故障的部件,这已解决了问题,因此该问题似乎与布局无关。 我们正在检查故障是否跟随器件进入电路板、而电路板上没有显示任何问题。 故障部件也在 PCB 上进行了 X 射线测试、以检查焊接问题/覆盖范围。 如果使用 IC 上的冷冻喷雾器在电路板上冷却了 be 部件、问题就会消失。

TPS65131封装标记为‘TPS65131 TI 9AW ZH8D’。 能否请 TI 的人员检查这是否是有效的标记、以及是否有与此批次相关的勘误表?

在我们的工作/正常电路板上、TPS65131不会出现任何不稳定问题、即使在极端温度和负载条件下也是如此。

我们的 PCB 汇编器遵循 TI 的焊接建议/配置文件,并遵循 MSL 指导。

TI 的布局建议和组件规格得到了尽可能严格的遵循。

我们已就此问题向 TI 客户支持部门提出案例、因为他们由于缺乏资源而无法为我们提供帮助。

图1 (良好的电路板):+15V 输出电源轨纹波+/- 30mV。

 

图2 (不良电路板#1):C1 =+15V 输出电压轨(过冲~1V)。

 

 图3 (不良电路板#1):CH1 =+15V 输出电源轨;C2 =开关节点;C3 =电感器电流

 

图4 (坏电路板#1):CH1 =+15V 输出电源轨;CH3 =电感器电流-注意输出电流会倾回输入。

 

 

图5 (不良电路板#2):具有250mV 过冲的+15V 输出电压轨。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的示波器图。

    TI 客户支持参考:CS0041728

    图1 (良好的电路板):+15V 输出电源轨纹波+/- 30mV。

    图2 (不良电路板#1):C1 =+15V 输出电压轨(过冲~1V)。

     图3 (不良电路板#1):CH1 =+15V 输出电源轨;C2 =开关节点;C3 =电感器电流

    图4 (坏电路板#1):CH1 =+15V 输出电源轨;CH3 =电感器电流-注意输出电流会倾回输入。

    图5 (不良电路板#2):具有250mV 过冲的+15V 输出电压轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6:负载为300mA 时的"INP"(+15V)开关节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在6月26日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stu、

    感谢您提供详细的问题说明和范围图。 您能否还共享设计中 TPS65131部分的原理图?

    此外、如果您验证此问题是否出在采用 A-B 交换的 TPS65131器件之后、即良好的电路板变为不良状态、而不良的电路板变为良好状态、我们可能需要让一个或两个有问题的器件返回、以便在我们的实验中进一步对此进行调试。

    我期待您的回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您关注我们的问题-请参阅以下 TPS65131原理图和顶部布局(第2层是不间断接地层)。

    此致

    Stu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stu、

    升压和反相降压/升压转换器输出端的电容低于数据表中的建议应用原理图。 您的原理图显示低于10uF、数据表建议值为22uF、因此您可以尝试添加与 C221和 C212并联的电容器。

    更重要的是,我要求产品工程部门的某个人员查找您提供的批次代码信息,他的回答是“我搜索了批次追踪代码,但没有找到任何结果。  这意味着它们可能是假冒器件"。

    因此、这是一个真正的问题。 您在哪里购买了这些器件?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的反馈。

    我们已经增加了15V 电压轨上的电容器值、但它没有解决或改善问题-但会再次检查。

    我还尝试更改了大多数其他组件值(包括电感器)、以尝试了解是否对组件变化有任何敏感性、但没有改进。

    我们的 PCBA 组装公司从英国的 RS Components 采购了零件。 我们的供应商已要求 RS 提供可追溯性信息、但尚未收到。 我们的电路板供应商还期望另一家 IC 分销商(Digi-Key、美国)提供 TPS65131以进行比较测试。

    我们仍在将故障部件安装到工作板上。

    您是否知道有任何假冒器件在流通?

    谢谢你

    Stu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特-在从 PCB 上移除之前、请查看以下故障部件的两张 X 射线图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    请参阅以下封装图片-它是否应具有 TI 标识?

    谢谢

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI

    请注意、与标记"TI 认为已解决"相反、此问题未得到解决

    请更新页面

    谢谢

    Stu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stu、

    我不知道流通中的假冒器件、但这是可能的。 我们的 QA 工程师找不到您提供的批次代码的任何信息、TI 生产的每个批次都是可追溯的。

    此器件的封装中不应包含 TI 标识。

    我认为我们需要等待 DigiKey 的器件、以查看其中是否有任何器件出现此问题。 这些器件在我看来似乎可疑。 此外、让我们看看 AB SWaP 的结果是什么。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特

    根据您之前的要求、我添加了一个10uF 陶瓷电容器、与两个已安装在15V 电压轨上的4.7uF 电容器并联、这 加剧了问题(下图)。 同样、即使使用额外的电容器、冷却 TPS65131也可以解决问题。

    为了实现控制环路稳定性、TPS65131是否可以处理最大输出电容值?

    RS Components 仍然具有这些器件的卷带、并且正在尝试获取批次代码并检查它们是否为正品。

    谢谢

    Stu

    15V 电压轨上带有附加电容的故障电路板。 1.4V pp 纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特

    RS Components 仍具有我们从其获取器件的卷带、并提供了批次代码6240118t46。 您是否能够通过此代码将器件追溯回 TI?

    谢谢

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stewart、

    我已将此信息发送给负责此产品的质量工程师、以查看您提供的批次代码信息是否有助于跟踪。 我一听到他的回声就会告诉你。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、辽卡特、

    我从 RS Components 购买了多个 TPS65131、根据 RS 的说法、这些应来自我向您发送的代码编号的批次。 请参阅下面一张贴片 IC 的照片-这可能有助于芯片验证。

    此致

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stu 提供更多信息。

    为了进一步调试这个问题、我建议首先总结一下:

    1. AB 换用的结果、以查看好板是否变差、坏板是否变好。

    2.从 DigiKey 购买的器件如何工作。

    如果 DigiKey 的器件运行良好、我建议直接与经销商合作以更换您的库存。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    1) 1)我们希望带 AB SWaP 的评估板立即送达。

    2) 2)使用不同供应商的 IC 构建的电路板将很快启动。

    3) 3)从 TI 的质量工程师那里获得有关 RS 器件真实性的反馈将是有益的。 RS 也非常希望了解这些部件的位置。

    谢谢你

    Stu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    我们刚刚收到并测试了一个良好的电路板、该电路板从故障电路板接收到 TPS65131、发现故障遵循以下部分-示波器图。

    我们还确认可以通过更换部件来修复两个明显有故障部件的板。

    我们估计、我们的下一个10块电路板将在一周内推出、并安装了来自不同经销商的零件。

    请尽量了解 RS Components 提供的部件的历史。  

    谢谢你

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stu、

    我们的 QA 工程师回来后提到、根据您提供的最新跟踪信息、这是一款 TI 制造的器件、于2009年制造。 我们没有任何迹象表明这一批器件存在任何问题、但有趣的是、10年前制造的器件仍处于分销渠道中。

    根据显示设备问题的 AB SWaP 信息、这似乎是质量问题。 质量退货是通过分销渠道处理的、因此您需要将故障器件退回给经销商、经销商将负责向 TI 发起质量退货。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢 QA 工程师提供的信息。

    这些器件是在2009年制造的、我对此感到非常惊讶。 您能否了解自2009年以来是否有任何裸片修订?

    现在、我非常担心、无论分销渠道如何、我们在转发时都可能会在旧器件中进行设计、并可能出现问题。 我们如何确保将来获得最新的器件版本? 我们应该直接从 TI 购买吗?

    在从另一分销商处评估 TPS65131器件之前、我们不会解决此问题。

    如果我们不允许直接将一些有故障的 TPS65131发送给 TI、我们还会尝试通过分配通道将其发送回 TI。

    谢谢你。

    Stu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    我们的电路板构建器已收到 Mouser 提供的替代 TPS65131器件、我们将使用这些器件开始构建。

    Mouser 提供了部件的以下信息。 您是否能够检查这些器件是否为正品? 我假设生产日期代码是 YYWW、但不确定+5。

    生产日期代码          1817+5

    批次代码             8665024T48

    谢谢你

    Stu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stu、

    请告诉我新构建是如何实现的。 同时、我将尝试了解自2009年以来是否有任何裸片修订。 我相信您可以在 TI store 的 TI.com 上购买该器件。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    我们已经做了一些进一步的基准研究、看起来 TPS65131省电模式(我们正在使用它)会导致 TPS65131 15V 电源轨过冲(1、3V)、如一些 RS 供电器件上所示。 我们通过切断和捆绑 PCB 布线来禁用此模式、这完全消除了1、3V 过冲(输出调节现在小于20mV pp–请参阅下图)。

    在禁用节能模式的情况下、TPS65131输出在温度范围内保持稳定。 在启用节能模式的情况下、TPS65131对温度变化极其敏感、在寒冷条件下会变得更好。 我们还看到了 TPS65131器件对温度变化的敏感性、在节能模式下使用时、这些器件不会出现过大的输出过冲。

    我们收到了 Mouser 提供的两块装有 TPS65131器件的电路板、它们在省电模式下看起来更好。 加热器件仍然显示出一些输出调节温度相关性、但它受到限制并受到控制(热时最大250mV PP 纹波-下面的示波器图)。 现在、我们正在等待另外30块板和 Mouser 器件来检查一致性。

    我还遇到了另一位 TPS65131用户、他们在该器件上遇到了类似的问题。  

    以上所述,我正在尝试了解此问题的根本原因:

    1) 1)  该问题是否可能只是 TI 尚未完全描述的 TPS65131的一个特征? 在省电模式下、IC 设计可能对过程/电压/温度/PCB 布局/元件容差变化等非常敏感。 我‘,如果退回 TI 进行调查,“故障”部件将通过 TI 的 ATE 测试。

    2) 2)  这个问题是否很微妙,以至于在 TI 的最终测试中很难检测到–这些器件可能未经过三温度测试?

    3) 3)  我们从 RS 获得的器件的货架期是否会成为影响因素?

    请告诉我您的想法、如果您能在这一问题上进一步帮助我们。

    我已成功获得 TI 的母公司全球关键客户经理的详细联系信息,并将向他通报我们对 TPS65131未来计划的意向。

    此致

    Stu

    图:RS 的 TPS65131、省电已解、15V 电源轨上的纹波<20mV pp

    图:Mouser 的 TPS65131、支持节能、热测试、15V 电源轨上的250mV pp 纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stu、

    省电模式通常应具有更高的纹波、因为它在 PFM 模式下运行器件、在该模式下、开关脉冲以突发方式生成、然后是一段无脉冲的周期。 但是、您的应用具有某些特定器件、其纹波似乎比正常观察的纹波大很多。 在我看来、这些器件似乎存在一些问题、此时我建议您将相关器件退还给经销商、经销商可以向 TI 发起质量退货。 我不确定我还能如何在这一问题上提供进一步帮助。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您对问题进行总结。

    如您所知、将器件送回 TI 需要一些时间、而 TI 需要对器件执行故障分析以确定过冲的根本原因-根据我的经验、这可能需要数月的时间。 因此、随着我们即将投入生产、我们现在正在考虑将设计更改为禁用节能模式。 如果您能发现 TI 是否已设置控制措施来筛查此过冲问题、我们现在和将来都将更加自信地使用节能模式。 您会很感激、我们最终会发现此问题、这是一件真正的痛苦

    此致

    Stu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stu、

    由于问题尚未在我们的实验中得到确认、因此考虑此时的屏幕还为时过早。 第一步是在我们的实验室中复制、因此我仍然建议将故障器件退回给经销商、并要求他们与 TI 一起开始质量退回流程。 由于我们已经详细讨论了这个问题、并得出结论认为它与质量相关、因此我将关闭这个主题。 如果您有任何其他问题或疑问、请随意打开另一个主题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    从您的回复中、我必须假设 TI 以前没有发现过此问题、也没有对有此问题的器件执行任何 FA、这是值得了解的。

    您是否设法了解自2009年以来是否有任何裸片修订?

    我假设无法回答有关 TPS65131输出端最大可耐受电容的问题。

    感谢您在这方面的帮助

    Stu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stu、

     数据表中升压和反相转换器输出端的建议电容为22uF、因此我们不会期望该电容有任何问题。 我将无法回答最大可耐受电容的问题、因为这需要在更高的电容下进行直通特性描述、以确保没有问题。

    正如我先前建议的、我们很乐意研究您所看到的问题、您是否可以安排通过经销商将某些器件退回 TI。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、

    我提出的原因是、15V 电源轨上实际上有28uF 的电容。 TPS65131上的两个4.7uF 电容器和 PCB 上靠近开关负载的另四个电容器。

     下周我们将安装 Mouser 器件、获得30块电路板-如果我们发现 Mouser TPS65131存在任何睡眠模式问题、我将返回 TI 查看 FA。

    请立即关闭此帖子。

    此致

    Stu