This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:EN1=0、EN2=1情况下的输出问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814660/bq51013b-output-issue-in-en1-0-en2-1-case

器件型号:BQ51013B

你(们)好

我的客户使用 bq51013b 测试无线充电操作。

情况1) EN1=0、EN2=0

=>无线电源和有线电源正常工作。 并且转换操作正在工作。

情况2) EN1=0、EN1=1

=>有线电源不工作。 AD 电压为5V、/AD_EN 电压为5V、OUT 电压约为1V。

=>当 D3二极管开路时、/AD_EN 为低电平、但使用0欧姆短接、/AD_EN 为5V、输出异常。

=> PMOS FET 在原理图中是单个、但实际电路是2个 PMOS FET。

情况3) EN1=1、EN2=0

=>有线电源工作正常。

仅在第2种情况下、有线电源无法正常工作。

我附加了原理图。 请告诉我案例2为什么异常。

e2e.ti.com/.../0841.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在实验室和问题案例中检查了这一点、#2正在按预期工作。  我们同时运行了无线电源和有线电源。  在此模式下、无线电源为优先级、如果存在无线电源、则不使用有线电源。

    在案例2的测试中、是否存在无线电源和有线电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    在第2种情况中为否、仅有线电源。 无无线电源。

    我已经知道您的提及、当 AD 提供5V 电压时、AD-EN 处于低电平激活状态。

    在第1种和第3种情况下、有线电源正常。 但只有案例2不起作用。

     这是一种奇怪的症状。

    请参考原理图并告诉我一些调试提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    要尝试以下几项操作:

    1)   确保在上电时 EN1为低电平、EN2为高电平。  使用外部电源进行测试。

    2) 此外、作为测试、将电阻器从 TR2 S 连接到 G、10k。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill。

    感谢你的答复。

    我测试了 TR2 S-G 10K 欧姆等

    结果不好。

    如果 EN1=0、EN2=1、AD =5V、但始终/AD-EN 为高电平(5V)=>不工作。 我无法理解这种症状。

    在这种情况下、PMOS FET 并不相关。

    如果 EN1=0、EN2=0且 EN1=1、EN2=1、 AD =5V、但始终/AD-EN 为低电平(0V)。 =>工作良好。

    请告诉我其他调试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    显示此问题的器件数量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此问题的更新?