This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610帮助建议在温暖的环境中使用

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814489/bq24610-bq24610-help-advise-for-use-in-warm-environment

器件型号:BQ24610

您好!

我想知道我是否可以对我的设计进行私人检查、我们在前面的迭代中遇到了充电系统在温暖环境(例如30摄氏度)下运行的问题、

第一个只能在短时间内处理它、并且充电器完全发生故障、但我们发现这是因为我们对 MOSFET 进行了电路板返工、导致它们变得太热。

下一个版本我们发现 BQ24610散热焊盘上的铜太小、导致几分钟后充电失败。

我希望您能够查看新设计、 我查看了王莉提供的电源点、仔细查看了数据表上的 PCB 布局建议、但我希望能获得 TI 工程师的专家意见。

我们还有其他 TI 器件 LMZM33606RLX、如果这次布局良好、我们也希望了解这些器件、这将非常有帮助、因为我们不会再犯任何错误。

请尽快告知我、我们需要尽快完成此电路板的原型设计。

此致

Mohammed Al-Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

      我已接受您的 E2E 朋友申请。 请通过 E2E 上的直接消息发送布局、我可以查看。 我将能够查看原理图/布局的 BQ24610部分、但对于其他器件、我将打开新的主题帖、以便这些器件的专家可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我已将其发送给您、如果有任何问题、请告知我。

    此致

    Mohammed Al-Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线解决。