请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
我想知道我是否可以对我的设计进行私人检查、我们在前面的迭代中遇到了充电系统在温暖环境(例如30摄氏度)下运行的问题、
第一个只能在短时间内处理它、并且充电器完全发生故障、但我们发现这是因为我们对 MOSFET 进行了电路板返工、导致它们变得太热。
下一个版本我们发现 BQ24610散热焊盘上的铜太小、导致几分钟后充电失败。
我希望您能够查看新设计、 我查看了王莉提供的电源点、仔细查看了数据表上的 PCB 布局建议、但我希望能获得 TI 工程师的专家意见。
我们还有其他 TI 器件 LMZM33606RLX、如果这次布局良好、我们也希望了解这些器件、这将非常有帮助、因为我们不会再犯任何错误。
请尽快告知我、我们需要尽快完成此电路板的原型设计。
此致
Mohammed Al-Amin