This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:负直流输入电压解决方案

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27324, UCC28951, LM5046, LM5045, UCC27714, PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813750/ucc28950-solution-for-negative-dc-input-voltage

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC27324UCC28951LM5046LM5045UCC27714PMP6712

一位客户正在考虑-36V~-60V 直流输入至+54Vout / 18A、这些解决方案是否可行?

如果可能、请告诉我匹配或最近的 TI 设计。

 

此外、UCC28950 + UCC27324是否可以与上述解决方案相匹配?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satosi-San

    UCC28950 / UCC27324当然可用于负输入电压-输入和输出级由变压器相互隔离。

    我建议客户使用 UCC28951而不是 UCC28950。 它是100%兼容的直接替换器件、在宽占空比条件下更好地工作。

    他们可能想考虑 LM5046控制器-这也是一个相移全桥控制器

    我没有找到适用于此功率级别的直接参考设计、但您可以查看链接到 LM5046和 UCC28950 / UCC28951页面的参考设计。 LM5045 (硬开关全桥)上链接的参考设计也可能是您的关注点。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科林-桑

    感谢您的回复、

    关于 UCC28951 (UCC28950)、UCC2895x 能否在次级侧使用全波(全桥)整流案例?

    ※几乎与 LM5045和 LM5046一样应用手册: snva628a。

    如果可以、我将在栅极驱动器上选择 UCC27714、它是否正确?

    如果 有任何有关次级侧全波整流的应用手册或参考设计、请告诉我。

    (可以对不同的输入/输出条件进行调整)  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satosi-San

    UCC28951可与全桥整流器搭配使用-参考设计 http://www.ti.com/tool/PMP6712中显示了一个示例 、您将看到这遵循您注意到的其他应用手册(snva628a)中所示的一般布局。

    UCC27714是 SR 驱动器的理想选择、但请注意、该特定参考设计是在推出之前进行的、因此它使用了不同的驱动器。

    我想就 PMP6712参考设计发表一点意见。 您可以看到、它对四个整流器中的每个都使用两个并联的 MOSFET、并且这些 MOSFET 的栅极直接连接在一起。 以这种方式并联的 MOSFET 可能会产生极高频率(>100MHz)的栅极振荡、从而损坏 MOSFET。 正常的解决方案是为 MOSFET 提供单独的栅极驱动器电阻器。 如果这样做、通常可以使用单个栅极驱动器 IC 来驱动并联器件-具体取决于 MOSFET 的尺寸。 我建议 PSU 设计人员与其 MOSFET 供应商讨论此问题。


    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satosi-San

    因为这条线程上有任何活动、所以我要关闭它。 如果您有任何疑问、请随时打开新主题。

    此致

    Colin