This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:您是否拥有/计划使用 DIV/4充电器?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815535/bq25970-do-you-have-plan-for-div-4-charger

器件型号:BQ25970

尊敬的先生:

我们知道 bq25970是 div/2型充电器(Vout=Vin/2),并且想知道是否 有 div/4型(Vout=Vin/4)?

谢谢、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我们现在没有 DIV/4型电荷泵充电器? 我们将在未来开发4:1充电器。 请问为什么2:1电荷泵充电器不能满足您的要求? 输入电流过高?

    感谢您的联系。

    陈阿伦

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我们注意到有120W 或100W 快速充电应用。  

    对于120W, 它将是20V/6A 输入转5V/24A 输出....

    可以通过使用2个 bq25970将  20V/6A Vin 调节为10V/12A Vout、然后使用3个 bq25970将10V/12A Vin 调节为5V/24A Vout 来实现这一目的吗?

    谢谢、
    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    您是否有有关4:1充电器的计划/路线图?

    谢谢、
    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    BQ25970不支持20V 输入电压/10V 输出电压。

    我们认为这种两级拓扑的效率太低、因此对于这种功率级 快速充电、2s 电池将是更好的选择。

    您渴望实现100~120W 的充电、还是只是想知道可能性?   

    阿伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    现在知道可能性就足够了。

    可以考虑使用2节或2节电池。  

    谢谢、
    Hugo