请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C42 您好!
IAM 在 我的电路中使用 UCC28C42。我需要对一些电阻器进行澄清 。IAM 将48V 转换为24V。如果我的负载增加到4.5A、则电阻器将加热。
我也使用了更多瓦数电阻器。
任何人都能帮助解决这个问题。
Ckt.的 PFA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.