This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:负载瞬态响应数据

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815144/tps56637-load-transient-response-data

器件型号:TPS56637

大家好、

我的客户希望了解 TPS56637在 以下情况下的负载瞬态响应性能。 如果您有类似条件的数据、您可以共享吗?

- Vin=21.485~24.15V、 Vout=12V、负载瞬态 范围= 1.5A (例如1.0A 至2.5A)、压摆率:1A/us、目标压降电压= 800mV 以内。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    我们应该有这种数据。 我正在寻找 拥有数据的员工。 很快就会回来。

    BTW、您可以使用 Webench 同时进行快速仿真。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您的支持。

    TPS56637似乎不受支持的 Webench 仿真。

     

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    请检查下面的波形。负载条件比客户的差、压降电压不在800mV 附近。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    此致、

    Bruce