This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:CAN't 获得有效的充电终止

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814897/bq40z60-can-t-get-a-valid-charge-termination

器件型号:BQ40Z60

大家好、

根据数据表,有效充电终止的条件为:

 以下所有条件必须在连续的两个40s 周期内发生:
充电(即 BatteryStatus[DSG]= 0)和 AverageCurrent ()<充电术语恒流和最大电池电压1..4 +充电术语电压≥ChargingVoltage ()/串联电池数以及容量的累积变化> 0.25mAh。

在我们的情况下,我们无法实现有效的终止,因为条件: 充电(即 BatteryStatus[DSG]= 0) 的持续时间不超过10秒

 在电池完全充电后,什么情况会使 BatteryStatus[DSG]= 1?  

此致

Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您使用的主要充电终止阈值会使您进入40s 窗口。 为此、您的充电电压必须足够高、并且您的 CHG I 必须低于窗口的锥形电流。

    您的 chgfet 不太可能在此之前关闭。 但是、如果您想让我们详细了解一下、您的 chg 和设置的日志将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    在此处查找放电和充电的记录和设置。

    我们永远不会得到有效的充电终止。

    很抱歉有很多数据(电池工作时间不是我)。 收费的最后阶段位于名为 adok_log_270619_charge2.log 的文件中

    此致

    Gilles

    e2e.ti.com/.../adok_5F00_log_5F00_270619_5F00_charge.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔斯、

    看看这将需要一周的时间。 请在下周五之前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    查看您的日志、您可以看到一个遍布各地的电流。 您永远不会对电量监测计进行足够连续的 CHG 或 DSG 来实现锥度。

    我建议您使用默认值、然后运行 chg DSG 周期。