This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:PWM 引脚额定电流

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813010/tps92691-q1-pwm-pin-current-rating

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92691

尊敬的先生:

 此 TPS92691 IC PWM 引脚电流额定值。最大额定电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarsh、

    PWM (引脚4)是器件的输入、输入阻抗为1Meg Ohm、数据表第6页上提供了该引脚的规格。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    已连接此 IC PWM 调光电路。。输出侧 ddrv 引脚连接到 MOSFET 电路或可选的连接 ddrv。。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarsh、

    我不能完全理解你在这里提出的问题。  我将尝试为您解释 DDRV 输出。

    DDRV 是串联调光 FET 栅极驱动器输出、可直接连接到外部 NFET 以在低侧进行串联调光、或通过电平位移来驱动高侧 PWM 的 PFET。  请参阅第7.3.8节、了解有关这一点的更多说明以及图22。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR、I ASK/PWM 调光、无需使用 ddrv 引脚输出连接 NFET 或 PFET。 可使用栅极引脚调光的 PWM 信号。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarsh、

    请向我们发送原理图、了解您要做的事情。  我仍然不完全理解你在这里提出的问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarsh、

    我们尚未收到您的回复、因此我们相信您已经解决了您的问题。  帖子现在将关闭、但如果您回复它、则重新打开。

    谢谢 Tuan