This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692降压/升压电流问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815456/tps92692-tps92692-buck-boost-current-issue

器件型号:TPS92692

我的客户规格如下:

  输入电压:14 ~ 28V,输出电压:24V,输出电流:1A,

当前遇到输入24V 时、输出电流无法达到1A、

目前、测试输入和输出 LED VF 电压需要为8V、

输出电流可达1A、请提供任何建议、谢谢。

电路和设计工具 作为附件。

e2e.ti.com/.../_07892C67_-TPS92692_5F00_Vin14_7E00_28_5F00_Vout24_5F00_1A_5F00_BuckBoost_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_20190605.xlsxe2e.ti.com/.../PAR36_2D00_V2.0_2D00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    请按照数据表了解您需要的设计。  计算结果和相关信息都与 Excel 计算器一起显示在数据表中。  从您的 Excel 电子表格中可以看出、3.75欧姆时的动态电阻值(第10行)似乎是错误的。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的电路动态电阻、我应该填充多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    这取决于您使用的 LED 是您驱动的电流电平。  请参阅以下链接。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/led/Rd.pdf

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS92692降压/升压架构是否存在任何问题? 我目前仅使用电子负载在动态电阻部分进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    通常、您应将 LED 负载用作负载、因为电子负载可能会与 TPS92692发生反应。

    谢谢 Tuan