This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505RGRR 输入太阳能问题?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815354/bq25505rgrr-input-solar-issues

尊敬的先生/女士:

在过去的5个月中、我一直在使用此升压充电器芯片为我的3.7V 2600mah 锂离子电池充电。

我一直面临的问题

1) 1)由于内部 FET、没有太阳能电池的情况下无法连接到我的负载电路。

2) 2)我使用5V 55ma 太阳能电池板为电池充电。 没关系吗?

电池容量:5V 2600mah

3) 3)如果在不存在太阳能的情况下连接3.7V 2600mAh 来代替太阳能输入、会发生什么情况? 芯片是否会损坏?/可以吗?

4) 4)当灯亮时、蓄电池连接到负载电路。 当没有灯时、内部 FET 会自动关闭。

我想同时为电池充电、我希望电池能够直接连接到负载电路、而不会受到 VSTOR 的干扰。

我处于非常关键的位置。 我需要你尽早作出答复。 请向我提供您宝贵的建议。

此致、

RAM。

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    关于1、当未应用 VIN_DC (即无太阳能电池板)时、当 VBAT 和 VSTOR 都< 100mV 时、必须连接 VBAT 上的电池、以便 FET 导通。  如果 VBAT 降至 VBAT_UV 电压 (典型值为2.2V)以下、FET 会自动关断以防止电池欠压。

    关于2和3、升压充电器需要 VIN_DC =电池板的 MPP (通常为电池板开路电压的80%) < VBAT_OV=最终电池 电压。  如果 VIN_DC>VBAT_OV、充电器 会在 VIN_DC 上打开一个下拉 FET、以防止电池过度充电。  我假设您的 MPP = 80%*5V = 4.0V 且 VBAT_OV=5.0V、因此我看不到任何问题。  但是、如果您使用同一个面板更改为 VBAT_OV=3.7V、则充电器将打开下拉 FET 而不充电。

    关于 4、我假设负载电路连接在 VSTOR 上。   当充电器充电时、电流可以通过内部 FET 体二极管从 VSTOR 流向 VBAT。  面板电流仅为55mA 时、所有面板电源可能会进入 VSTOR 上的负载。  例如,使用5V 55mA 面板时,最大输入功率为5V*80%*55mA =220mW。  假设 VIN_DC=4V 时升压充电器效率为85%、则输出功率为220mW*85%=187mW。  这仅提供187mW/5V = 37.4mA 的电流、用于在 VSTOR 上的负载之间分配电流、并在 BAT 下为电池充电。  如果您的负载大于37.4mA、我担心您的电池永远不会充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复、非常有价值。  

     VSTOR 已连接到我的负载电路。

    i)根据下面的电路、我们的设计类似于存在太阳能时、电池无法连接到负载。

    II)当太阳能不存在时、电池将连接到负载。

    我们无法将 VBAT_SEC 直接连接到我的负载电路、而不是 VSTOR。 我的电路始终需要电池。 如果我连接 VBAT_SEC、它会充电吗?

    早上、我的电路工作正常。 晚上、我的电路无法通电。 我不知道我在哪里犯了错误?  

    我想永久打开 VBAT_SEC 和 VSTOR 之间的内部 FET。 可以吗? 它会为我的电池充电吗?  

    请帮帮我。 等待您的宝贵响应。  

    此致、

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我要求你尽早对此作出答复。

    此致、

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    我不理解上面的电路。  除了充电器的输入之外、太阳能电池板输出是直接进入系统负载还是电池?  

    您可以在 BAT_SEC 将负载直接连接到电池  在这两种配置中、负载和电池都是 VSTOR 的并联负载。  系统负载的电阻较低、因此它将拉取最大的电流、剩余的电流(如果有)将为电池充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的宝贵响应。

    实际上、我们在 VSTOR 处连接了负载电路。

    当太阳能电池板施加 VIN_DC 时、VBAT_SEC 和 VSTOR 正在连接、并且一段时间后内部 FET 被关闭。 因此、在 VSTOR 处、我将获得零伏的电压。

    因此、我在 PCB 上短接了 VSTOR 和 VBAT_SEC、以便为负载电路提供持续电源。  

    可以吗?

    此致、

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    是的。  VBAT_SEC 和 VSTOR 之间的内部 PFET 仅在 V (VSTOR)<2.2V 时关闭。  您的负载是否太大而无法用于太阳能电池板、从而导致电池电量耗尽?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    如果我的电路  每天在几分钟内从电池获得电源,在剩余时间内,我将知道,“我的电池充电状态是什么”。

    我的电池是否电量耗尽?

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    如果您的系统每天只运行几分钟、但您的光照会持续几分钟以上、则电池将在系统无负载时充电。   如果您知道 确切的系统负载和工作时间以及 每天的轻载时间、则可以使用 以下链接中的设计电子表格计算该时间:

    www.ti.com/.../sluc463。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    谢谢你

    我将进行测试并返回给您。

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我能否在不连接到 VSTOR 的情况下将 VBAT_SEC 连接到系统负载(VSTOR 和 系统负载之间无连接)。

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    是的。   但是、将系统负载连接 到 VSTOR 的好处是 PFET 可防止电池低于欠压阈值(2.2V)。  但是、如果您确定您的输入电源可用性足以为系统供电并为电池充电、则这不会是问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    谢谢、

    我将在测试我的电路后返回给您。

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     

    在   下面找到我的最终电路 、 无论何时需要加载电源以及 电池正在充电。 如果有、请给我宝贵的建议。

    RAM

    e2e.ti.com/.../My_5F00_Testing-Circuit_5F00_BQ25505.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    请回复,在上面的查询中,

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    同样、充电器将正常工作、但通过缩短充电器的欠压保护 PFET、您将面临电池过度放电的风险、除非它具有防止过度放电的内部保护器。

    此致、

    Jeff