This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:最短导通时间

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815096/lm76003-minimum-on-time

器件型号:LM76003

你(们)好

我的客户有疑问。

图30显示了 fsw = 2000kHz 时的效率图。
如果 VIN = 48、Vout = 5V @ FPWM、2200kHz、我认为最短导通时间(最大值= 95ns)无法满足。
但是、尽管显示了效率图、但这是可行的?
此时、LM76003正在降低频率?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。  在48V 时、频率将折返、该输入电压下的效率将是  

    频率小于2200kHz 的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。