This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:尽管输入发生变化、但驱动器输出仍会锁存在状态

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808039/ucc27714-outputs-of-driver-latching-in-state-despite-input-changes

器件型号:UCC27714

我使用两个驱动器来控制 H 桥的两侧。 如果这些驱动器存在输出偶尔锁存并保持其状态、从而使其与相应的 HI/LI 输入不匹配的问题、则会出现这种情况。 [请参阅随附的图片:绿色- LI、黄色- LO、粉色- HO。]

当 LI 输入转换为低电平但 LO 输出保持高电平时、会出现主要的重复性问题。 HI 输入是 LI 的反向输入、此时也不会改变。 在输入变化(>1us)后的一段时间内,输出会发生变化,但会错过下一个边沿,依此类推。 这会持续几个周期、然后驱动器再次赶上。

PWM 驱动信号以25-26KHz 的频率运行、LI 和 HI 输入之间的死区时间为50ns。 我已经尝试过:更换所有硬件、向 LI/HI 输入添加电容器、增加电源电容器的电容。

从数据表中、我看不到 LO 输出在 LI 输入为低电平时变为高电平的任何情况。 有人能解释为什么会发生这种情况吗?

电源轨不会下降、驱动器的输入也不会出现任何问题。

请参阅下面的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您关注 UCC27714半桥驱动器。 我是高功率驱动器团队的 AE、将努力解决您的问题。

    我假设您在驱动器输入端具有一些小的滤波电容、具体取决于您的注释。 确认电容器靠近驱动器 HI/LI 引脚和 VSS 引脚、并采用短引线连接。

    UCC27714数据表的某些部分介绍了可能导致驱动器输出未处于正确状态的条件。 请在此处查看数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27714.pdf

    第7.4.5节描述了在 HS 引脚上相对于 COM 具有负电压的操作。 如果 HS 引脚负电压超过数据表额定值、HO 输出可能处于错误状态。

    第8.2.2.5节介绍了超过50V/ns 的 HS dV/dt 额定值时的驱动器输出运行。 可以通过增大栅极电阻值来减小 dV/dt。

    第8.2.2.0节介绍了 LO 或 HO 输出过冲或下冲是否超过数据表额定值时的驱动器输出问题。 增大栅极电阻有助于减少 LO 或 HO 上的过冲/下冲。 此外、肖特基二极管的位置应非常靠近驱动器引脚 LO 和 COM 或 HO 和 HS 用于下冲、LO 和 VDD 或 HO 和 HB 用于过冲钳位。 在小型 SMT 封装中使用额定电流为1A 的器件、以方便放置并降低 VF。

    请确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上提出其他问题。

    此致

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我已经阅读了数据表和您的评论、但找不到任何东西来解释我看到的内容。 奇怪的行为是 LO 侧不稳定、不仅仅是 HO。 由于您列出的原因、HO 通常没有响应、但没有记录在案的案例、其中 LO 在 LI 为低电平时将为高电平-请参阅图像。 大多数记录的故障状态会强制输出为低电平、无论输入状态如何。 无论输入状态如何、输出状态都将保持高电平(潜在危险)、这一点没有什么值得注意的。

    器件似乎未能对两个输入的边沿做出响应、需要几微秒才能赶上进度。 是否存在任何已知情况、即无论输入瞬变如何、器件都将锁定在其当前状态、尤其是在输入为低电平但输出为高电平时?

    实验结果-当有高电流流经受控 H 桥(>1A)时、这种行为似乎会发生。 输入 PWM 死区时间似乎会产生影响:更大的死区时间会降低这些误差的频率。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我们在某些应用中获得了反馈、其中 LO 和/或 HO 可能会根据驱动器输入表现出不正确的状态。

    驱动器输出的错误状态通常与驱动器输出过冲或下冲有关。 从驱动器输出添加肖特基二极管、非常靠近从 HO/LO 到 HB/VDD 和 HS/COM 的驱动器引脚、可以解决这些问题。

    HO 丢失脉冲或 HO 短脉冲通常与超过50ns 数据表限制的 HS dV/dt 有关。 增大栅极电阻有助于降低 HS dV/dt 压摆率。

    您关于增加死区时间的声明可能表明存在 dV/dt 问题、因为增加的死区时间将允许 IC 从瞬态事件恢复时间。

    请确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、