This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:是否有适用于此器件的 WPT EVM?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, BQ51050B, BQ500211, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815784/bq51051b-any-available-wpt-evm-for-this

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件: BQ51050BBQ500211BQ500212A

请告诉我 DigiKey 或鼠标中适用于 BQ51051B 的任何可用 EVM。

Bq5510是 WPT 1.2。 我可以将 WPT1.0 TX 模块用于 BQ510551吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51051B EVM 不可用。  BQ51050B 相同、但充电电压为4.2V、可用于评估大多数功能。  要进行完整评估、需要将 IC 更改为 BQ51051B。

    不建议使用 WPC 1.0 TX 模块进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您的回答。


    1.如果我将 WPC1.0 TX 模块(BQ500211)与 WPC1.2 RX (BQ51051)配合使用、是否有任何问题?

    我想我在前面的问题上犯了一个错误。
    2.您能否推荐用于 BQ510551的 WPC1.2 TX EVM 模块?

    我计划为 WPC 1.2 TX EVM 购买此套件。 www.ti.com/.../

    3.我可以就此提出一些建议吗?


    此外、我想从 TI store 购买此产品、但由于免税状态、如果可能、我建议从其他分销商处购买该产品、并且价格合理。

    4.您能否就从何处获取 WPC 1.2 TX EVM 向我提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好


    1.如果我将 WPC1.0 TX 模块(BQ500211)与 WPC1.2 RX (BQ510551)配合使用,是否有问题?--否

    2.您能否推荐用于 BQ510551的 WPC1.2 TX EVM 模块? --TYLT Vu 或 TYLT Vu Solo 也是 TI BQ500212A


    此外、我想从 TI store 购买此产品、但由于免税状态、如果可能、我建议从其他分销商处购买该产品、并且价格合理。 --不知道这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill?

    再次感谢您的回答。  

    您是否会向我推荐用于 BQ510551的 WPC1.2 TX EVM 模块、该模块可通过互联网购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    查看 TYLT Vu 或 TYLT Vu Solo。  它们基于 TI IC。