This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:它能否支持低于400mA 的充电电流

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815659/bq51050b-can-it-supports-below-400ma-charge-current

器件型号:BQ51050B

您好!

这是 Sanjay!

我的应用要求如下所示

锂聚合物电池

4.2V 且电流< 400mA、可能会达到150mA

那么、我的问题是、该芯片是否支持同样小于400mA 的较低额定电流?

并为接收器推荐合适的线圈

我需要使用什么充电器进行充电?

我是否还需要为此设计充电器? 如果是、请同时建议充电器侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Snjay

    我可以帮助回答以下问题:

    1) 4.2V 且电流< 400mA、可能会达到150mA。  那么、我的问题是、该芯片是否支持同样小于400mA 的较低额定电流?

    ---- 电流较低时、充电电流精度较低、终止电流较小。  端接电流应设置为30mA 或更大。

    2)  为接收器推荐合适的线圈

    EVM 将使用来自 Vishay 的 iWS-4832FF-50、来自 TDK 的 WR-483250-15m2-G 或来自 Wurth 的760308201

    3) 我需要使用什么充电器进行充电?

    设备是电池充电器和无线电源接收器,不需要额外的充电器。

    4) 我是否还需要为此设计充电器? 如果是、请同时建议充电器侧

    --无需额外充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

    感谢您的回复...!

    我可以帮助回答以下问题:

    1) 4.2V 且电流< 400mA、可能会达到150mA。  那么、我的问题是、该芯片是否支持同样小于400mA 的较低额定电流?

    ---- 电流较低时、充电电流精度较低、终止电流较小。  端接电流应设置为30mA 或更大。

    2)  为接收器推荐合适的线圈

    EVM 将使用来自 Vishay 的 iWS-4832FF-50、来自 TDK 的 WR-483250-15m2-G 或来自 Wurth 的760308201

    3) 我需要使用什么充电器进行充电?

    设备是电池充电器和无线电源接收器,不需要额外的充电器。

    我是说发送器(而不是充电器)

    4) 我是否还需要为此设计充电器? 如果是、请同时建议充电器侧

    --无需额外充电器。

    我是说发送器(而不是充电器)

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于发送器侧、您可以使用现成的 TX、例如 TYLT VU Solo 或市场上的其他几种 TX。  查找通过 Qi 认证的器件以获得最佳结果。