This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:TPS63061的最大灌电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63061, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814476/tps63061-max-sink-current-of-tps63061

器件型号:TPS63061
主题中讨论的其他器件: TPS63070

尊敬的:

我想构建一个直流/直流转换器、将12V 转换为可变电压、其中转换器必须在~10V 输出时驱动至少1A 电流、在~2V 输出时灌入1A 电流。

 TPS63061是否是此类应用的理想选择?  

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robock:

    我会推荐 TPS63070、因为它更适合12V 输入电压。 但遗憾的是、这两种器件都无法提供10V 的输出电压、

    您的应用是什么? 为什么请求10V 输出电压?2V 灌电流输出用于"VIN"引脚或"VOUT"引脚?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望构建一个双向电流源来驱动珀耳帖元件。 系统中有12V 和6V。 可生成2V 至10V 电压的直流/直流转换器可满足此要求(在珀耳帖上生成-4V 至+4V 压降)。

    如果直流/直流转换器的输出电压(和输出电流)受到限制、那么最好使用 H 桥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,返利:

    很抱歉让你久等了。 我今天不在办公室。

    我不熟悉珀耳帖。 改变珀耳帖的阻力是否正常? 它在±3V/1.33A 和  ±4V/1A 之间是否具有相同的性能? 如果它可以正常工作、您可以看到 TPS63070。 或者您可能需要选择其他解决方案、如 H 桥。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,返利:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果需要进一步支持、请在下面回复。 谢谢~